• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

飞思卡尔QorIQ T系列喜添四款引脚兼容的64位处理器

来源:EEOWLRD
时间:2012-10-16

分享至:

2012年10月10日,加利福尼亚州圣何塞(Linley 处理器会议)讯- 飞思卡尔 半导体(NYSE:FSL) 推出4款新产品,扩展其 QorIQ T1和T2系列 64位处理器 ,其中包括四核T1040“片上路由器” - 业界款集成了千兆以太网交换机的64位嵌入式处理器。

添加这些新产品后,QorIQ T1和T2系列成为业界64位嵌入式多核通信处理器扩展性、引脚兼容的组合之一。新产品基于Power Architecture®技术,面向入门级到中级的组网、印刷和安全器件的应用。

T1系列现包括双核和四核器件,T2系列包括带八个虚拟内核的器件,性能跨度大,从每核1.2 GHz至1.8 GHz不等。 除T1040外,飞思卡尔日前还推出了集成两个内核和一个以太网交换机的T1020、双核T1022,以及基于Power Architecture e6500核心的八虚拟内核T2081。 所有部件都支持引脚兼容。

飞思卡尔副总裁兼网络处理器事业部总经理 Bernd Lienhard 表示:“飞思卡尔再次利用丰富的网络IP和智能集成实力,提供了业界可扩展性、引脚兼容的多核通信处理器组合。” “集成以太网交换机的QorIQ T1040对网络设备制造商尤为重要,因为它可以帮助他们减少系统芯片数量,加速开发,降低相关的成本和功耗。”

T1/T2器件集成了CoreNet,PCI Express®和以太网组网接口,将可编程和固定处理单元组合在一起,包括增强飞思卡尔数据路径加速架构(DPAA),添加了集成的固定功能和网络分流功能,以及高级模式匹配和安全功能。凭借智能集成、先进的工艺技术和成熟的设计能力,飞思卡尔提供了的性能和可扩展性,同时支持针对更节能设计进行灵活的功率调整。

除了集成8端口千兆以太网交换机,新的T1040和T1020产品还包括新近推出的T1042器件的功能和属性,包括飞思卡尔DPAA引擎,支持一组丰富的协议的QUICC引擎模块,共享的虚拟化技术和下一代安全功能。从1.2 GHz至1.4 GHz的高性能扩展性和周密的电源管理系统可以支持无风扇、高能效设计的深度睡眠模式。

T1040和T1020处理器提供的每瓦性能,并降低整体系统成本、功耗和设计复杂性,使他们成为低成本路由器的理想选择。通过将关键任务分流至交换机,CPU得以处理其他任务,以同样的功耗,提供相当于飞思卡尔当代QorIQ P1处理器2至4倍的性能。目标应用包括企业和服务提供商交换和路由设备、安全设备,以及工厂自动化与智能电网组网产品等工业产品。

新的双核T1022处理器提供与飞思卡尔当代QorIQ P1/P2器件相比超过2倍至4倍的性能和SerDes带宽,同时保持相同的功率预算。它面向各种功耗敏感的应用,如企业交换机和路由设备、安全设备,和工厂自动化组网产品。

新T2081器件集成了4个双线程电源架构e6500内核,运行速率高达1.8 GHz,并提供2倍或更好的内核能力、缓存大小、SerDes带宽和以太网连接,同时保持与飞思卡尔45-nm QorIQ P系列中级器件相同的功耗。主要功能包括先进的虚拟化技术、广泛的I/O选项、DPAA和强大的安全功能。 E6500内核的双线程技术是单线程性能的1.7倍,提供128位AltiVec单指令多数据向量处理器,执行原来由DSP执行的计算操作,如媒体加速和雷达信号处理,但比DSP的功耗低很多。T2081面向控制平面或集成的控制和数据平面处理。目标应用包括移动回程设备、LTE / WCDMA信道卡、控制卡和网卡,以及测试和测量产品。

节能运行
为满足严苛的OEM包络功率要求,T1和T2系列产品采用高级电源管理方法,通过使用一种可变模式的电源开关降低能耗,允许客户分别对内核和其它处理单元精确地调节功耗。这种方法还包括深度睡眠模式和待机模式,使创建的产品的功耗低于0.5W,同时保持了快速、高响应性的联网,满足按需处理的需求。为符合能耗标准欧洲行为准则(ECC)和能源之星(SNE),T1/T2系列器件架构和28纳米制造技术支持无风扇、对流冷却系统设计。e5500内核使用NAP /打盹/休眠省电模式,来降低系统的能源使用,通过基于ECMA 363的自动应答提供深度睡眠支持,无数据包丢失。

供货和开发支持
飞思卡尔计划在2013年第三季度提供T1040器件样品,其他T1和T2器件也将随后上市。计划由Enea、Green Hills软件公司、明导国际、风河公司等提供世界级RTOS和/或开发工具支持。飞思卡尔欲提供开发工具,包括一个Linux® BSP,一个参考设计板、一个多业务路由器参考设计、安全设备参考设计、CodeWarrior调试工具、配置工具、模型等等。如需了解更多信息,请访问freescale.com/QorIQ.

标签 飞思卡尔 QorIQ T系列 64位处理器 元器件芯片代购网 芯片采购网 元器件搜索平台 ICkey芯片代购网 ICkey芯片交易网

更多新闻