• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

新款FlowIRTM 高压传感器扩展流动化学的使用

来源:中国教育装备采购网
时间:2012-10-15

分享至:

近日,梅特勒-托利多的新型 FlowIRTM 高压 传感器 正在帮助从事高压应用工作的化学家从实时的原位分析中获益(如降低成本和加快上市时间)。

梅特勒-托利多很高兴地宣布,与FlowIRTM 配合使用的新款FlowIRTM 高压 (HP) 传感器问世。FlowIRTM 是一种小型专用的傅里叶变换红外光谱(FTIR)仪,可对连续的反应堆设置中的几乎所有地方进行实时的流动化学监控。增加坚固耐用的 HP 传感器可使用户增强对FlowIRTM 在高压实验中提供的关键过程参数的控制,从而扩展流动化学的应用。其优点包括:加速实验优化过程、更方便地进行实验室到工厂的规模扩大、降低成本及缩短上市时间。

可互换的 FlowIRTM HP 传感器提供 DiComp 和 SiComp 两种型号,允许进行高压实验的化学家快速而方便地切换传感器类型,从而满足当前应用的需求。在压力和温度分别高达 50bar (725psi) 和 120°C 的情况下,可放心地使用以上新型号传感器。

FlowIRTM HP 传感器通过可切换的钻石和硅制传感器覆盖整个光谱范围。它们对气泡反应不敏感,因此是连续加氢过程的理想之选,另外增加了温度变流头,从而保持了反应的一致性。

使用新型传感器时,无需附加设备或设置。用户只需将高压型号替换为标准的 FlowIRTM 传感器,即可具备与标准传感器相同的性能、光学视窗、化学兼容性和流动特征。

更多新闻