来源:我爱方案网
时间:2012-10-15
1网络带宽瓶颈:无论成熟与新兴市场都存在带宽限制的问题;离线传播能满足消费者对性能和朋友间分享的期望。
2消费者对高画质图像与音频功能的期望 —— 即使是休闲类游戏,也要能与当前各类电子设备日益增强的功能和性能匹配。
3消费者期望能与身旁的朋友与家人即时分享和玩游戏:消费者可通过服务供应商的网络,或 Wi-Fi ,或 Wi-Fi Direct 与蓝牙等直连技术,以离线方式分享内容。
Antix 能把富媒体游戏与真正的社交游戏结合在一起,使消费者能轻松地与身旁的朋友分享、比赛和玩游戏,达到病毒式传播的效果,而无需依赖于外部网络。
在家中,Antix 能让用户利用不同设备一起玩游戏,在不同屏幕上会有不同画面,无需特殊设备就能提供丰富的游戏体验。通过与 MIPS 合作,能将 Antix 的游戏带到家庭以外的 MIPS-Based 手机和平板电脑,让消费者出门时也能将游戏带着走,从而扩大传播和玩家基础。特别是所有离线传播都能保护版权以保护开发者的利益。
MIPS 科技的业界标准微处理器 IP 能帮助开发低功耗、高性能、低成本的 SoC 芯片,并已广泛应用在数字电视、机顶盒以及新兴的 Android 平板电脑等各种消费娱乐设备。通过与 Antix 的共同合作,能为 MIPS 的客户和
OEM
提供完整的服务,包括能在各类消费设备上采用 Antix 游戏商店 (Antix Game Store)。Antix 游戏商店可同时以自有品牌或白牌方式在全球运作。
MIPS 科技营销副总裁 Gideon Intrater 表示:“在如此分散的市场环境中,Antix 能为各种产品与消费者使用模式提供统一的高品质端到端游戏服务。我们非常高兴能与 Antix 合作,使我们的客户能在各种不同的设备和市场中发挥其创新的游戏解决方案。”
Antix Labs 首席执行官 Francis Charig 表示:“MIPS 一直是家庭娱乐处理器市场的,现在更积极进军平板电脑和手机市场。由于 MIPS 架构的成本、性能与功耗优势,它在市场获得了广泛的应用。这是一个绝佳的平台,能充分展现 Antix 服务为消费者带来的游戏与分享。”