思博伦与ETS-Lindgren携手推进LTE智能电话A-GPS性能

来源:C114
时间:2012-10-12

分享至:

全球无线网络、服务和设备测试领域的思博伦通信日前宣布,个商用LTE A-GPS OTA测试解决方案现已正式上市。该解决方案由思博伦通信和ETS-Lindgren共同开发,双方均为定位测试领域的行业。该方案符合即将发布的CTIA移动基站空口性能测试计划的3.2版,为北美地区发布的LTE智能电话测试需求做好全面的准备。

目前,LTE已经成为北美市场中即将面市的多数新型智能电话所具备的标准能力,因此在这些设备的LTE数据连接上对A-GPS功能进行测试将具有至关重要的意义。A-GPS仍然是目前移动设备上使用为广泛的定位技术,并且是达成与FCC E911第二阶段性能标准一致性过程中的重要组成部分。伴随着LTE的引入,需要用到SUPL 2.0和LPP等新型定位协议才能实现A-GPS定位功能。因此,LTE中的A-GPS空中测试与CTIA 3.1版测试计划中的GSM、CDMA和WCDMA A-GPS测试将存在很大的差异。

思博伦通信副总裁Hesham ElHamahmy指出:“作为LTE测试领域的业界和CTIA LTE A-GPS标准的主要贡献方,我们能与ETS-Lindgren合作是一件激动人心的事情。我们提供的种符合CTIA v3.2的测试解决方案将使业界能够在LTE网络上成功部署A-GPS设备。”

ETS-Lindgren负责测试解决方案的高级副总裁Bryan Sayler说:“GPS天线的性能是影响移动设备定位精度的主要因素之一。通过我们与思博伦通信的长期伙伴关系,我们将向业界提供一种全新的LTE A-GPS OTA测试解决方案,使设计工程师能够全面了解真实条件下的设备性能。”

LTE A-GPS OTA测试是思博伦在市场中的A-GPS测试解决方案的升级版本,并且建立在思博伦与ETS-Lindgren此前在GSM、CDMA和WCDMA A-GPS OTA的合作基础之上。ETS-Lindgren 空中测试暗室解决方案的现有用户可以通过升级的方式轻松添加这一全新的LTE能力。

标签 电子元器件采购 Digkey搜索 Mouser搜索 Digkey型号搜索 Mouser型号搜索