• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

浅谈有机EL照明的发展

来源:中国电子网
时间:2012-10-12

分享至:

导读:点光源LED蕴藏优秀发展潜力,不过单一LED不易取得面光源,必须使用复数LED散热、波长漂移、驱动电路与光学设计复杂等缺点,因而促进有机半导体构成的有机EL快速发展。

电灯是人类伟大发明之一,由于近年环保意识抬头,要求以高省能源器材取代过往设备。在照明领域自2007年开始,各国不约而同提倡停止製造发光效率比萤光灯差的白热灯泡政策,2008年4月日本经济部正式发表行政方针,各厂商受到该政策影响,表示2012年缩小或是停止製造白热灯泡,积极鼓励消费者更换成灯泡型萤光灯。然而荧光灯等高电压放电光源使用水银有毒物质,更换成灯泡型萤光灯时必须考虑无水银化,虽然部份地区出现规範水银的动向,不过无水银化的高电压放电技术,目前还无法取代萤光灯或是水银灯,因此萤光灯与水银灯有条件排除在适用规範外。

有鉴于近年发光二极体(LED)急速发展,新照明方式逐渐展露头角,LED为传统白热灯泡、萤光灯截然不同发光塬理,属于全固态发光元件。LED的发光塬理早在60年代被发现,不过当时却未开发照明用。高效率白光LED,20世纪末期中村教授发表高效率蓝光LED,正式揭开白光LED技术竞争,白光LED成为次世代照明光源,各厂商陆续开发LED灯泡、灯具。

虽然点光源LED蕴藏优秀发展潜力,不过单一LED不易取得面光源,必须使用复数LED散热、波长漂移、驱动电路与光学设计复杂等缺点,因而促进有机半导体构成的有机EL快速发展。

有机EL又称作「有机发光二极体(OLED: Organic Light Emitting Diode)」,它是在基板上製作复数有机物薄膜,施加电流时形成面发光,可作白色发光。近几年材料与元件技术飞跃性提升,OLED的电力效率接近实用等级,一般认为未来可望获得媲美LED的发光效率,取代白热灯、萤光灯成为实现无水银化的照明光源。此外点光源的LED与面光源的OLED巧妙组合,还可以营造全新的照明空间。接着介绍次世代光源之一的OLED发展动向,与今后有待克服的课题。

照明用OLED

图1是次世代光源LED与OLED的应用区隔概念图。93年日本山形大学城户教授发表白光OLED,OLED立即成为次世代光源候补技术而备受讨论。

 

 

图1、次世代光源LED与OLED的应用区隔

白光OLED具备凌驾发光效率高达100lm/W萤光灯的发展潜力,不含水银的白光OLED可以取代萤光灯、冷阴极灯号,无环保公害同时兼具可挠曲等特性。

OLED的材料与元件技术进步,部份特性已经达到能够与传统照明光源比较的水準,许多研究报告指出,高效率白光OLED的发光效率已经超过50lm/W。有关高效率白光OLED的元件寿命,研究报告指出以5000cd/m2(Nit)时,推测寿命超过3万小时以上,以往备受质疑的白光OLED元件年限问题,逐渐获得改善。

白光OLED的发光效率、元件寿命等单体特性,已经逼近传统照明光源萤光灯的100lm/W、减半寿命1万小时、辉度数千~1万cd/m2水准。

今后白光OLED当作照明光源使用时,除了必须同时兼具年限、效率特性之外,有关照明光源特性,例如维持照明被照明物,亦即辉度、发光面积呈比例,光源产生的光量大光束化,以及能够使被照明物正确再现的高演色性色调也是重要项目。

而一般家庭使用放射光束6000流明的萤光灯,白光OLED为获得相同光束时,要求5000cd/m2×60cm正方、高辉度、大发光面积。为获得高演色性白光,必须使用能够呈现RGB叁波长发光的元件结构,而非以往蓝-橙补色方式,因此开发高辉度、长期限、高演色性、大面积化元件的均匀发光与製作等实用化技术非常重要。

图2是LED与OLED的发光效率发展趋势,白光OLED从2000年开始出现明显成长,燐光发光材料的问世则开启发光效率的提升,高效率元件随着燐光发光材料以及周边材料的问世逐渐具体化,其中单色元件红、绿、蓝光分别实现49 lm/W、133 lm/W、54lm/W高效率化,换句话说材料的进步对OLED特性产生加乘效应。

 

 

图2、LED与OLED的发光效率发展趋势

此外取光效率的改善对效率提升也有重大影响,如图2所示电力效率超过50lm/W的白光OLED,取光结构扮演决定性角色。

为提高取光效率,研究人员积极检讨「基板模式取光」、「增加外部放射模式」、「控制元件内部导波模式」的改善对策,具体内容例如在基板表面製作金字塔状阵列,再黏贴到光学膜片,提升取光效率1.6~1.7倍的板模式取光方式。

元件内部导波模式,研究报告指出在基板与电极之间,设置低折射率层与散乱结构,可以提升取光效率1.4~1.6倍。然而上记不论哪种方式,目前OLED元件的光线利用效率还停留在40%附近,一般认为今后取光效率还有很大改善空间。

有关长寿命化,萤光白光OLED元件与燐光白光OLED元件,分别实现10万与20万小时的长寿命,64lm/W高电力发光效率,辉度1000 m2时寿命高达1万小时。

OLED的寿命与辉度呈互动关係,随着辉度领域、发光面积、元件结构不同,特别是高辉度发光、大面积OLED,受到驱动时温升影响,寿命有变短倾向,为实现OLED照明要求长寿命化技术。

有关长寿命化,电动输送层、发光层、电子输送层构成的发光单元,透过光穿透性中间层堆积,电气性串联的多单元结构,已经成为研究OLED元件的主流。而OLED元件的製造技术,虽然有各种提案,不过都不是终版本,何者能成为主流是取决于今后材料技术的进展。目前照明用OLED大多採用蒸镀方式,部份採用涂佈方式。

标签 IC代购 Ic采购 元器件采购 元器件采购平台 Future采购