来源:天极网
时间:2012-10-11
超薄、可弯曲式OLED面板已经讲了挺久的时间,可是即使在今年的CEATEC上,还是依然在概念机的阶段打转。下图是 Futaba的0.22mm厚超薄式OLED,颜色、流畅度等都非常地好,不过目前没有产品采用。
同场展出的,还有小型的OLED屏幕,可以用在笔夹上,还有另一个是单向透明的 OLED 面板,从一面看过去是(几乎)不透明的OLED显示,另一面看过去几乎是透明的,相当有趣。这个技术应用在动态的大楼广告应该不错,从外面看是广告,而从里面看则完全不影响,但是不是能放到到这么大就是另一个问题。