来源:日经电子
时间:2012-10-09
先锋将手向屏幕前一伸或左右挥动即可操作的汽车导航仪,于2012年10月2日在“CEATEC JAPAN 2012”(2012年10月2日~6日,千叶市幕张MESSE会展中心)的会场上发布。先锋将该用户接口称为“Air Gesture”。
支持“Air Gesture”的导航仪
此次发布的是普及价位的导航仪“乐NAVI”系列的机型。只要将手往屏幕前方一伸,就会出现显示有正在播放乐曲的窗口,及“选择回家”、“选择去常去的地方”、“跳过此曲”等便捷菜单。当手从屏幕前方移开后,菜单就会消失,变为地图全屏显示。
另外,手左右挥动时,无需操作按键即可使用用户事先设定的功能。可设定的功能有“导航与AV功能间的切换”、“音乐跳过一曲/重播前一曲”等10种。如导航与AV功能间切换时,向左摆手时为AV功能,向右摆手时为导航画面。
将手靠近,菜单等就会出现
硬件的性能指标
检测手部动作的 传感器 部分由两个红外线发光部以及位于传感器正中的红外线受光部构成。解说员说,当手在传感器跟前时,可由红外线的反射检测到。而向左右挥动的动作则是“通过左右红外线发光部的发光时序改变等,判断手是在屏幕右侧还在是左侧”。
配备Air Gesture的机型共6款,分别为内置型的“AVIC-MRZ009”和“AVIC-MRZ007”,便携型的“AVIC-MRP009”、“AVIC-MRP008”、“AVIC-MRP007”及“AVIC-MRP006”。将从2012年10月中旬起陆续上市。