顾能(Gartner)半导体全球巡回论坛上午举行,顾能指出,半导体产业今年受到PC与DRAM 需求不振的影响,将今年整体产值
成长
率下修至0.6%,不过,顾能认为,明年在全球经济环境表现将止稳的情况下,加上PC市场可望复苏的带动,半导体明年的成长值将有6.9%,其中,以
晶圆代工
产业成长惊人,成长力道有望突破10%。
顾能执行副总John Barber分析,今年的半导体产业在PC需求不彰、新兴市场的手机需求不如预期,以及DRAM价跌影响持续下,半导体产业今年的成长率将仅有0.6%,不过,展望明年半导体产业表现,John Barber指出,PC产业明年将复苏,DRAM价格也可望在大厂减产下,出现价格下滑止稳迹象,而智能型手机的稳定发展,以及平板产品的高度成长性也将使得半导体产业明年成长率可望有6.9%,特别是晶圆代工产业将受惠于高阶制程的需求带动,成长表现将为亮眼。
2016年Ultramobile年复合成长将达89%
【记者吕俊仪/台北报导】
市调机构Gartner下修今年PC产业成长幅度由原预估的成长4.9%至0.9%。Gartner研究总监蔡惠芬表示,随著个人云应用带动,平板装置与Ultramobile(变形与一般轻薄NB)也将持续增加,预估今年到2016年Ultramobile年复合成长率将高达89%,纯平板计算机也有73%成长力道,若加计高阶平板,2016年平板计算机比重可能超越笔电。