• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

X86软件模拟器面世 弥补ARM服务器芯片短板

来源:天极网
时间:2012-10-08

分享至:

在智能手机和平板电脑占据大半江山的处理器巨头ARM意欲挺进服务器市场早已成定局。在今年7月,国外厂商Boston就采用ARM架构,推出内置192核心,整体功耗却只有300瓦的2U服务器产品Viridis。Viridis采用48个Calxeda 四核SoC模块,能够在2U的机箱里提供192个计算内核的绿色服务器(12个Calxeda ECX-1000计算节点)。该SoC包含有内存、10GbE网络InterConnect Fabric、外部10GbE网络接口,管理接口和SATA磁盘接口。根据Boston的介绍,Viridis能体统比传统X86服务器更优的功耗性价比,在性能不变的前提下,功耗只有之前的十分之一。

ARM芯片低功耗是出了名的,在价格上的优势也毋庸置疑。进军服务器市场,ARM无疑将是匹骏马。那么Intel为何能坐视无睹?其很大部分根源来自ARM及其薄弱的软件系统,要命的是在Intel芯片服务器上运行的软件不能在ARM芯片上运行。而长年主导X86市场的Intel,已经积聚大量该架构的用户,倘若用户青睐ARM的芯片优势, 让用户再额外花昂贵的成本购置独立软件的可能性甚小。

ARM如何弥补在软件系统上的不足,是其进军服务器芯片市场能否占据有利位置的关键点。兴许是探测到ARM在这方面的需求,近日, 俄罗斯创业公司Elbrus Technologies开发了在ARM芯片上运行X86软件的模拟器。目前Elbrus模拟器处于“α”测试阶段,根据该公司首席开发官安纳托利·康努科霍夫介绍,与运行原生ARM代码相比,模拟器运行X86代码的效率约为40%。Elbrus Technologies计划明年发布模拟器公测版,2014年底模拟器运行X86代码的效率将提高到80%。“2014年将是ARM芯片大举进入服务器领域的一年,因此2014年是推出一款模拟器软件的绝好时机。”康努科霍夫对其开发的产品相当有信心。据悉,E

标签 ICkey芯片代购网 ICkey芯片交易网 小批量现货代购 大联大采购 Element14采购

更多新闻