• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

手机无线充电是否真的方便:仍需普及

来源:羊城晚报
时间:2012-10-06

分享至:

诺基亚Lumia 920支持无线充电
羊城晚报记者 黄启兵

诺基亚近期发布Lumia 920之后,“无线充电”成为了为亮色的一点,即将手机放在无线充电器的托盘上,就能为手机充电了,而不需要安装任何配件。这实际上是将之前已经出现的“无线充电器”技术正式移植到了手机当中。

随着智能机的普及,电池续航问题始终是一个难以解决的问题,很多人为了应对充电需要,随时携带了充电器、移动 电源 等设备。由于“无线充电”技术不需要携带繁琐的充电器,被受人关注。但是无线充电是否真那么方便呢?从目前形势看,手机“无线充电”还需要有一个普及的过程。

充电器换成无线的?

无线充电的原理并不复杂,就是中学物理中的“感应线圈”原理。它运用了“磁共振”原理,让无线充电器通过空气向手机电池传播电荷。国际无线电联盟(Wireless Power Consortium)针对无线充电推出了Qi标准,支持Qi标准的手机防止在同样支持Qi标准的充电器上,就可以实现无线充电。

无线充电在使用上是非常方便的。不过,它也有自身的缺憾,主要是充电效率偏低,无线电波将电能传递的过程中能量损耗较大,因此无线充电的距离都非常短,一般只能放在无线充电器附近几十厘米的范围内,一旦距离拉大到2米以上,充电效果非常差,能量损耗也严重。

鉴于此,“玩机者”刘先生在关注无线充电的同时,也提出了一个问题:“无线充电看似很方便,但是目前无线充电设备并不是很普及,也就是说,想随意无线充电恐怕还不行。如果出行在外,同样还是需要携带无线充电器。那么,这跟我直接带现在的充电器有什么区别呢?”

解决方法

1、家庭共享:在家庭内或者办公室内等固定场所,只需要一个无线充电器,将其它支持无线充电的设备,如手机、音箱等连接;也可以实现多人轮流共用一台无线充电器。这是非常方便的。

2、等待普及:但如果想随时随地可以无线充电,只有当这一技术全部普及之后才可能实现。到这一步,需要时间,甚至很难。

无线充电辐射如何?

电流会产生辐射,尤其是如今现代人对于“辐射”非常敏感。“无线充电”是采用电磁感应原理实现的,那么辐射究竟大不大呢?

有关技术专家表示:“凡是以无线方式连接的都会产生电磁波辐射。”不过,有很多实测案例表明,无线充电确实有辐射,只是数值比较小。工信部电信研究院泰尔实验室主任何桂立认为:“无线充电器只要按照技术规范来做,就不会对人体有辐射危害。”

按照《电磁辐射防护规定》,普通用户在1天24小时内,任意连续6分钟全身平均的比吸收率(SAR)应小于0.02W/kg。但是目前,专门针对无线充电的标准尚未出台。工信部电信研究院副总工程师陈金桥表示,传统的手机充电器有国家标准,新兴的无线充电应当尽快制定国家行业标准。

有关专家们同时表示:“产生辐射的不仅仅是无线充电器。现在用户接触到的辐射越来越多:电脑、平板、手机、WiFi、电视、微波炉……叠加辐射非常高。长期生活在高辐射环境就有可能造成健康隐患。”

解决方法

1、制定标准:据悉,目前相关协会、专业部门正在该协会正在制定无线充电电磁辐射标准,也正在研究人体暴露在这种电磁场辐射的评估方法。

2、远离辐射源:尤其防止辐射叠加效应,家庭以及办公室的多种电子设备应当分散放置,并且尽量不要同时全部开机使用。







































标签 电源 Digkey搜索 Mouser搜索 Digkey型号搜索 Mouser型号搜索 电子元器件

更多新闻