来源:互联网
时间:2012-10-06
TDK试制出为纯电动汽车(EV)无线供电的系统,并在“CEATEC JAPAN 2012”(2012年10月2~6日,幕张Messe会展中心)上进行了参考展示。该系统使用TDK开发的直径50cm左右的线圈,能够非接触供应3kW或20kW的电力。TDK在上届CEATEC上也展出了无线供电系统,不过此次是首次参考展出用于EV充电的开发品。
为EV非接触充电
即使水平偏移20cm左右,也能够供电
TDK在CEATEC会场上设置EV演示了非接触充电。供电侧与受电侧的间距为15cm至20cm左右。通过采用自主开发的自动调整技术,支持供电位置的水平偏移。即使水平偏移20cm左右,也能够供电。使用频率为20kHz至200kHz左右。
电力的传输效率方面,TDK指出“综合效率为80~90%”。通过在线圈下部铺满TDK的铁氧体材料,来调整磁场的方向等。此次是参考展出,用于实际的时间未定。