• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

靠人不如靠己 谈网络监控摄像头安装要素

来源:中关村在线
时间:2012-09-30

分享至:

网络监控摄像头安装:位置需求

如今,安防监控设备在我们的生活中已经是数不胜数。无论是单位还是个人,在看到安防监控工作所带来的巨大便利之后,也纷纷动起了安装监控摄像头的心思。于是,视频监控设备也逐渐成为了大家身边的常客。

在目前的设备中,网络监控摄像机无疑是为受众的。无论是从长远的发展,还是从应用的便利性来,网络监控设备都已经在人们的心中奠定了非常好的印象。不过,会用未必会安装,不少用户就出现因为安装不当使自己的监控效果大打折扣的事情。那么,在网络摄像机的安装上,我们又该注意些什么呢?

摄像机的位置需求

对于监控摄像机来说,所处位置的好坏直接关系着设备的成像效果。因此,不少用户将监控的效果视为监控摄像机安装位置的首要参考。不过,他们却忽视了十分重要的一点:监控摄像机并非万能,在安装位置的选择上,它同样有着自己的要求。

首先就是在安装的位置上,为了能够使摄像机避免周围环境的干扰,实现一个更佳的拍照和生存效果。在室内环境安装时,我们要尽可能的保证设备的高度不低于2.5米,而在室外环境中,我们也要将监控设备置身于距离地面3米半以上的高度。否则,无论是从摄像机自我保护,还是设备监控角度来说,都会产生不少负面的效应。只有考虑到了这些基本的问题之后,角度才是我们考虑的方面。

网络监控摄像头安装:布线 照明需求

摄像机的布线需求

对于网络摄像机来说,它的线路架设方式显然要比传统的模拟设备更为丰富。不过,无论是采用哪种的传输方式,干扰都是我们不得不注意的问题之一。尤其对于有线传输的视频信号来说,信号线与大功率 电线 的同向传输无疑是架线过程中的大忌,更不可为了施工的方便而将二者放在相同的传输线管内。即使受到环境的限制,实在无法将二者分离开来的话,也要保证至少半米的间隔距离。只有这样的规划,才能更好的避免强磁干扰对于视频传输的影响。

而对于采用无线信号传输的设备来说,虽然在线路的限制上更少一些。但是摄像机本身也要避开周边的强磁干扰源。同时保证摄像机与地面的绝缘隔离。

除了高度以外,布线也是一门学问

此外,我们也要注意避免线路对于云台工作的影响和阻碍。

照明环境的需求

夜晚使用监控摄影机时,为了避免反射和阴影,通常需要照明设备,可以使用红外线照明灯代替普通灯泡。不过用户必须使用黑白监控摄影机和带有红外线照明设备的网路监控影像伺服器,因为黑白监控摄影机对红外线感光较为灵敏,而彩色监控摄影机则无法发挥红外线功能。

如今,已经有不少的摄像机都开始采用宽动态的功能,提升自己在逆光环境下的成像能力。但是, 这并非就意味着摄像机可以在强光的环境下持续的完成工作。因为在强光的照耀下,直射的强光容易造成摄像机难以正常的定位准确的图像,终造成感测器晶片上的彩色滤光器性脱色,使摄像机在监控影像中出现条纹。因此,如果可以的话,我们尽可能的使摄像机处于一种"顺光"的模式,但是无论如何,我们都要避免强光长时间对摄像机镜头的直接刺激。

网络监控摄像头安装:终端性能与配件

高性能终端不可或缺

一直以来,带宽的限制是网络监控难以扩展的重要原因之一。也正是因为这个因素,造成了网络用户长期以来的两级分化--有实力的采用自建网络,而没有实力的用户要么只能忍受缓慢的传输,要不就另寻出路了。不过,随着压缩技术的不断完善,以及网络环境的优化。网络监控的生存环境也日益变得好转起来。

但是,如果要想实现一般公网用户能够更好的完成网络监控的话,一台性能先进的处理终端显然也是不可或缺的。在系统性能上,我们应该尽量采用linux或者win7等当前先进的处理系统,而且拥有着先进的CPU,相对大容量的内存和显卡等,才能够让我们的设备将成像的效果发挥得更全面。

此外,如果在我们的系统中还有其他的辅助报警设施的话,注重他们与系统的兼容性,注重设备自身在当前环境下工作的稳定性,也是我们在架设设备时需要重点关注和调试的。

优质的网络监控离不开先进的终端

设备配件的安装

除了上面提到的一些完整的方面外,一些摄像机的辅助设备安装规范也是我们在施工中不得忽视的环节。比如说,要让摄像机云台、机架等设备的安装位置符合设计要求,安装应平稳牢固、便于操作维护。机架的背面和侧面离墙距离要符合维修要求;必要的时候,我们要对摄像机加装保护罩或者温度控制装置等等。而对于拥有复杂线路相接的环节,我们也应该注明每条线路的用处以及特点,以便日后的维护与梳理。

上面提到的,就是我们在架设简单网络监控系统时所需关注的重点环节。相比于一些复杂的大型监控系统来说,这些方面显然也更加的简单与直观。但是从关键性的角度来说,这些可以说是影响摄像机工作质量的命脉环节,是绝对不可以忽视的。只有我们把握了上面提到的这些重要却又容易忽视的要素时,才可能享受到更加高效和便利的网络监控效果。


标签 电线 E络盟采购 Future采购 国外代购 国内采购 元器件搜索

更多新闻