来源:互联网
时间:2012-09-30
胎压监测系统(TPMS)是国外继防抱死刹车系统(ABS)、安全气囊之后第三个立法的汽车安全类电子产品。标准TPMS通常包含压力 传感器 、加速度计、温度传感器、RF模块、MCU、锂电池等。
经过几年来的市场导入过程,TPMS在我国一定范围内得到了认可,并有部分产品开始在市场销售。随着厂家生产量的扩大和竞争的加剧,下一阶段会有较多厂家开展广告宣传和提升技术服务水平,由此会产生强烈的互动效应。另外,提高个人和家人的乘车安全性是有车族的心愿,用少量的资金投入换来用车的安全性必将成为大众化的选择。再者,由于市场量的扩大,厂家生产成本也会较大幅度降低,价格降低性能提高的结果又会促进TPMS的普及和推广,从而使TPMS的前装市场更具有拉动效应。因此,TPMS产业前景是明朗的。随着大家对汽车安全的重视,在不远的将来,国内通过立法形式强制要求安装TPMS的可能性会越来越大,TPMS前景看好。同时作为汽车安全保障系统之一的TPMS,其发射模块将向高度集成化、单一化、无线无源化方向发展。
目前,中国本土TPMS开发、生产厂商已有几百家,但市场容量小、普及率低,技术有待进一步提高。前装市场被国际大厂垄断,国内厂家只能在夹缝中艰难生存。企业若没有实力只能靠引进国外的TPMS开发平台及生产线来生产产品,这样也就毫无自主知识产权可言。目前国内常见的方案主要是由摩托罗拉、英飞凌、通用电气(GE)等企业提供。
TPMS市场:无源化高集成是技术方向
目前由爆胎导致的车祸事故居高速公路意外事故榜首,爆胎已经成为道路交通杀手之一。作为爆胎的“克星”,TPMS(轮胎压力监测系统)可通过对行驶中车辆轮胎压力的实时自动监测,及时准确地对气压异常的轮胎进行报警,进而预防车辆失控及爆胎。据悉,今年年底由全国汽车标准化技术委员会制定的TPMS标准有望出台,这对我国TPMS产业来说,将带来巨大的发展机遇。
安全是人们在驾驶过程中关注的问题,由此衍生的汽车安全产品种类也很繁多,TPMS就是其一。据统计,在中国高速公路上发生的交通事故有70%是因爆胎引起的,而在美国这一比例则高达80%。怎样防止爆胎已成为安全驾驶的一个重要课题。TPMS的诞生无疑为人类解决爆胎问题指明了方向,并被业内人士认为是可能被普及的汽车高科技之一。TPMS市场也被认为是中国安全类汽车电子产品市场中有潜力的市场。
法规滞后阻碍市场发展
目前我国TPMS整体市场容量较小,普及率较低,尚处于起步阶段。不少业内人士认为法规出台滞后,政策没有倾斜是其原因之一。“政府法规要求一直是推动汽车行业新技术应用的强大动力,TPMS也不例外,但是目前国家还没有颁布安装TPMS的强制性法规。”飞思卡尔汽车电子高级技术市场工程师杨斌在接受记者采访时表示。
华阳集团企划部何华也向记者表示:“在美国,TPMS产品的普及在很大程度上要归功于政策的倾斜。但是,我国目前并没有出台相应的政策,所以市场不会马上爆发。”其实一些发达国家很早就为了行车安全而相继在这一领域立法,安力信公司售后技术部工程师刘永恒向政府提出了建议:“制定TPMS标准的有关专家应根据我国的产业、技术、应用发展等自身的情况来量身定制适合中国国情的TPMS标准。”据悉,由全国汽车标准化技术委员会制定的TPMS标准今年年底有望出台,大部分业内人士均表示,中国的TPMS标准如果出台,无疑将对市场带来很大的激励作用。
TPMS行业前景明朗也是毋庸置疑的。何华对记者说:“我国虽然尚未立法,但美国的立法和市场的强制措施将影响到中国整车开发方向,是否安装TPMS是出口车在部分地区遇到的非贸易壁垒,是否有TPMS也是整车在国内销售的新卖点。目前已有几款国产车在新车设计时采用了配套安装TPMS的方案。一旦安装TPMS的新车上市,将会进一步实现TPMS产业化的步伐。未来几年中国车载电子产品市场仍然将会实现快速增长,市场潜力也将得到进一步释放。”
当然,目前业内人士并不能肯定市场增长的方式。“国内TPMS市场是爆发式增长还是稳步增长取决于(出台的)标准的性质及消费者对成本增加的接受能力,现在还很难预测。”杨斌这样对记者说。
产业提速需扩大宣传
法规滞后是其一,消费者认知程度低也是产业发展的阻力之一。“TPMS就像是江湖世界上的隐侠,太平世界看不到隐侠的身影,只有在轮胎隐患夺命的时候,隐侠才能扬名立万。”刘永恒形象地向记者打了一个比方。“加快TPMS的普及一方面需要国家强制性的法规和政策的支持,一方面要加大对车主的宣传力度,只有观念改进了,轮胎安全的意识才能真正建立起来。”刘永恒补充道。
航盛公司TPMS事业部的张博提供给记者这样一组数据:“40%的消费者认为,汽车在高速行驶的过程中,汽车轮胎的压力保持一致是非常重要的,但其中大部分认为爆胎主要是因为气压和温度过高引起的,与气压过低关系不大;20%消费者认为使用名牌轮胎并定期更换即可,无须对轮胎气压、温度作监控。”可见,很多消费者目前对TPMS不太了解,甚至可以说一无所知。
在宣传推广的过程中,不少业内人士提出了自己的建议,除了打“安全牌”,强调产品能提高汽车安全性能外,还可以打“节油牌”。“在轮胎压力正常情况下,汽车行驶的过程中,肯定比在轮胎压力不正常的行驶过程中受到的阻力小,从而可以达到节省燃油的问题。而目前油价飞速上涨,很多消费者都会节油产品购买安装。”张博向记者解释道。
随着产品得到宣传推广消费者认知度会逐渐提高,市场量也会相应扩大,厂家生产成本也会随之降低,价格降低的结果又会促进TPMS的普及和推广,从而实现良性循环。当然,也有业内人士认为目前TPMS供应商虽然数量众多,但是良莠不齐,产品可靠性差,这也是制约产业发展的因素之一。
无源化高集成是技术方向
法规和消费者认知度是推动市场的外因,而内因则是TPMS产品技术的不断提高。轮胎在高速行驶时其工作环境是相当恶劣的,这对TPMS产品提出了更高的要求。在产品技术发展趋势方面,大部分业内人士认为无源化(即无电池)、高集成是发展方向。“直接式的轮胎压力监控系统需要使用寿命非常长的电池,一般为7-10年。由于电池位于轮胎内,电池必须轻量化。此外,还必须选择低功耗的组件。未来TPMS的发展趋势将很可能演进到无源系统。”杨斌如是说。
张博也认为:“TPMS的主要技术难点集中在胎内的发射监测模块上。目前由于要使用电池,TPMS仍无法彻底解决以下几个问题:体积过大、重量过高、使用寿命有限、监测密度无法做到实时监控、无法保证稳定性与可靠性。如果胎内模块实现无源,则上述问题都会迎刃而解。”
对于TPMS芯片,杨斌认为高集成化(单片方案)、无线发射和接收准确、可识别汽车运动还是静止等要求为芯片技术指明了发展方向。他认为将以上所有功能集成于一个封装中也是TPMS的发展方向之一。何华也认为,作为汽车安全保障系统之一的TPMS,其发射模块将向高度集成化、单一化、无线无源化方向发展。当然,专业定制也是TPMS产品发展的一个趋势。刘永恒就告诉记者,智利的一些大型矿山汽车已向安力信公司订制了特殊的TPMS产品,该汽车仅轮胎的高度就高达3.6米。
TPMS作为新兴的车载电子产品,市场前景可观。何华向记者表示,2007年全球TPMS产品总量比2006年增长96%,达到9200万套;2008年增长将趋于平稳,预计增长30%,达到1.2亿套;到2011年将会突破1.69亿套。据TPMS产业研究报告显示,目前国内专业和非专业的TPMS生产厂家将近200家,预计2010年将达到2200家,中国TPMS市场将全面爆发。我们期待着中国TPMS产业良性高速地发展。