来源:计世网
时间:2012-09-29
芯片制造工业竞赛中不断升温,对制造出更快、更省电的芯片的追求越演越烈。有分析师认为,合约芯片制造商GlobalFoundries如果照现在的势头发展下去,在2014年该公司的生产技术便可和 Intel 的芯片生产水平一争高下。
随着芯片技术的不断发展以及在实际产品中的广泛应用,使得智能手机、平板以及笔记本电脑正在变得越来越快,而续航时间却越来越长。 GlobalFoundries目前同时生产x86构架和 ARM 构架的智能手机、平板和PC。预计到2014年,将会生产一种处理器,该处理器将使得 GlobalFoundries的芯片制造水平和Intel看齐。Intel未就此发表评论。
Intel是是世界上、同时也是尖端的芯片制造商。Intel是世界上首歌使用22纳米处理器,实现3D晶体管结构的芯片厂商。3D晶体管结 构的处理器比早期的2D晶体管结构更耗电。而GlocalFoundries则生成他们即将开始着手一款14纳米处理器的研发,从而能够在2014年追上 Intel的步伐。但该公司未透露消费者将于何时能够购买该产品。
GlobalFoundries同时也期望在2013年实现20纳米、2D晶体管结构的处理器。到2014年实现3D晶体管,将可以比基于20纳米的2D晶体管结构处理器增加40%-60%的电池点亮的续航时间。而14纳米处理器则暂定于2015年正式投产。
分析师称,Intel目前行业1到2年时间,但是GlobalFoundries正在加速实现他们的生产工艺,从而能够追上Intel。如果 GlobalFounries成果了,那么该公司将挽回基于ARM芯片制造商滞后于Intel的不利局面。事实上,Intel自己生产芯片,而ARM则采 用授权方式鼓励第三方厂商生产芯片,他们授权如高通、英伟达等公司进行设计,然后交由GlobalFoundries这类公司进行生产。
有分析表明,GlobalFountries已经超越UMC成为世界第二大合约制造商,销量仅次于TSMC。