来源:OFweek电子工程网
时间:2012-09-28
北京时间9月28日凌晨消息,RIM今天发布了2013财年 第二财季财报 ,业绩超出华尔街分析师预期,推动其盘后股价大幅上涨18%。
RIM第二财季财报显示,RIM净亏损为2.35亿美元,每股亏损45美分,这一业绩不及去年同期,但好于上一财季。2012财年第二财季,RIM净利润为3.29亿美元,每股收益63美分;2013财年财季,RIM净亏损为5.18亿美元,每股亏损0.99美元。不计入重组等一次性项目,RIM第二财季调整后净亏损为1.42亿美元,每股亏损27美分,这一业绩超出分析师预期。财经信息供应商FactSet调查显示,分析师平均预期RIM第二财季每股亏损为47美分。
RIM第二财季营收为29亿美元,比上一季度的28亿美元增长2%,比去年同期的42亿美元下滑31%,也超出分析师此前预期。FactSet调查显示,分析师平均预期RIM第二财季营收为24.9亿美元。
RIM第二财季 智能手机 销售量约为740万部,PlayBook 平板电脑 销售量约为13万台。RIM第二季度黑莓用户人数约为8000万人,高于去年同期。
RIM预计,2013财年剩余时间里公司运营业绩将继续承压,主要由于竞争环境日趋激烈、手机销售量下降、与黑莓10平台发布有关的运营支出增加等因素的营销。此外,RIM还计划继续在目标定位营销和销售计划等领域中进行投资,目的是在黑莓10智能手机发布以前积极推动黑莓7手持式设备的销售增长。RIM预计,第三财季中该公司将蒙受运营亏损。
当日,RIM股价在纳斯达克常规交易中上涨0.14美元,报收于7.14美元,涨幅为2.00%。在随后截至美国东部时间16:51(北京时间28日4:51)为止的盘后交易中,RIM 股价大涨 1.32美元,至8.46美元,涨幅为18.49%。过去52周,RIM价为24.74美元,低价为6.22美元。