来源:EEWORLD
时间:2012-09-26
传感器 战略被 罗姆 视为未来50年四大战略之一,目前的确也只有罗姆可以将传感器上升至公司的战略——罗姆是业界提供传感器种类的公司,同时Kionix与LAPIS都拥有专项领域强的产品组合。
如图所示,罗姆提供的传感器种类是业界多的
罗姆传感器详细介绍:
霍尔传感器,主要应用于折叠滑盖手机、笔记本电脑、数码相机、高档的冰箱洗衣机等开关检测。
罗姆半导体(上海)有线公司设计中心高级经理金东辉表示,尽管国内也有企业从事霍尔IC的生产,但看似简单的东西对于质量控制要求很严格,“主要是因为精度比较难控制,磁场在多少的时候开启,多少时候关闭是需要周密考虑的。”,对于精度来说,一方面是芯片生产工艺的提高,另外则是在整机设计过程中的严格把控。“罗姆会提供详细的测试报告,简化整机设计流程。”
光传感器
主要组成包括光敏二极管和放大器,应用范围不光是在手机、平板电脑中,在液晶电视等领域,同样可以用到。
和霍尔传感器一样,罗姆工程师也会协助客户进行光传感器设计,包括环境光与背光什么比例合适等等用户行为设计。同时,光照传感器由于外界色温不一样,其灵敏度也是不一样,因此对于光敏二极管的材料特性非常重要。同时,手机也有外壳,因此还需要考虑镜头对其的影响。
罗姆光敏传感器与其他厂商性能对比一览
同时,另外一种光学传感器为接近传感器,罗姆现在将光敏二极管与红外传感器集成至一个芯片,而未来还会推出三合一芯片,将红外发射整合至其中。
光敏传感器与接近传感器集成,而未来左右两部分将集成进一枚芯片中
电容触控IC
罗姆进入电容触摸屏驱动领域较晚,今年才开始量产,支持18*14 22*10,支持4.5或5寸屏,不过封装很小,只有5*5,厚度也只有0.6,而且只需要外加电容即可,在大屏手机刚刚畅销的今天,发力也不算太晚。
传感器处理
罗姆除了模拟前端之外,对于传感器后期处理也有相应的解决方案,LAPIS和Kionix都有处理传感信号的Hub,而且已经经过了Win8认证。
同时,罗姆也介绍了目前研发当中的项目,包括X-ray、UV、CIGS可见光、红外传感器、离子传感器等。
CIGS传感器和传统CMOS图像传感器相比,对于光感非常灵敏,可用于夜视仪等方面。
另外,罗姆还在研发SPR 表面等离子激元共振传感器,主要用于医疗检测等方面。如图所示,激光照射到光纤上,通过附着在金表面的被检测对象产生共振,从而改变激光折射率,通过终光路的判断,从而判断病情。“这样做的好处是可以抽一点血便可进行测试。”
SPR 表面等离子激元共振传感器介绍
在铁电存储方面,罗姆也在进行着研发。罗姆的目标是用FeRAM代替DRAM,这和目前大多数做存储的铁电相比,要更加的复杂。“未来在传感器网络等对于功耗要求极低的领域,铁电存储会是个大趋势。”
罗姆在铁电方面的进展