来源:中电网
时间:2012-09-24
研调机构ICInsight指出, 未来10年 IC出货量年复合成长率虽不如过去15年强劲,但 IC单价走势 将 相对持稳 ,可望带动产值持续增加,预估2011-2021年平均单价年复合成长率将微幅向上攀升1%,出货量年复合成长率7%,总计2011年至2021年时,IC市场规模年复合成长率将达8%,估2021年时可达5738亿美元之多。
ICInsight表示,尽管全球景气浑沌不明,以及新生产制程的改善提升障碍,未来10年IC出货动能将不如过去15年强劲,估全球晶片出货总量,将从2011年的1927亿颗,成长到2021年的3800亿颗,年复合成长率约7%,较过去15年(1996-2011)年的年复合成长率9.5%还弱一些。
不过,ICInsight认为,由于单晶片数量增加,因此已可见到平均单价走稳向上的征兆,预估ASP将从2011年的1.37美元(每颗IC),逐渐上扬到2021年的1.51美元,年复合成长率约1.51%;过去15年平均单价年复合成长率是-4%。
ICInsight预估,在ASP走势持稳带动下,IC产值年复合成长率也将较过去15年稳定,估可从2011年的2640亿美元,成长到5738亿美元,复合成长率约8%,较1996-2011年的5.2%还佳。