在成为亚洲手机晶片制造商之后,
联发科
(MediaTek)绝不仅仅甘于在山寨手机市场中称王,更有志与全球大厂
Qualcomm
(高通)、Marvell、TI(德州仪器)、NVIDIA(辉达)等国际巨头竞争,加以考量到手机市场转向智慧型手机的大趋势已经确立,联发科也选择进军智慧型手机市场,经过了过去几年的励精图治之后,今天的联发科智慧型手机晶片组与国际大厂如 Qualcomm 相比已经有过之而无不及,搭载台湾制晶片组的智慧型手机距离我们有多远?请看手机王网站的分析报导。
▲图左 5 寸智慧型手机 Sharp SH530U 采用联发科 MediaTek MT6577, 1GHz 双核心处理器。
从白牌手机之王进军智慧型手机市场
提到全球手机产业链上的重要台湾厂商,我们绝对不能不提曾经多次改变产业竞争态势的联发科。市场研究机构 Strategy Analytics 近日的报告指出从 2012 年第 1 季开始、联发科已经挤下 Marvell 成为继 Qualcomm、SAMSUNG、TI 及 Broadcom 之后的全球第五大智慧手机晶片供应商!今年 4 月 22 日联发科又宣布以溢价 20% 收购晨星(MstarSemi),合并之后的新公司将延续 MTK 的公司名称,除了在全球 IC 设计公司的排名将上升至第 4 位、在手机晶片和电视晶片业务的竞争力也有效提升。
联发科(MediaTek)创立于 1997 年,很难想像在短短的 15 年之中、这家公司缔造了如此快速的成长!从创立之初联发科就定位于消费性电子产品 IC 晶片组设计,产品涵盖光碟机、DVD 播放机、GPS 卫星导航以及手机通讯市场。部分读者也许略有所闻山寨机的兴起、其背后的大力推手正是来自联发科提供的晶片组与公板。透过「从乡村包围城市」的战略,联发科过去在中国手机市场及山寨机市场取得了无人能及的成功,不但造就了中国山寨(白牌)手机产业,甚至对世界各大知名手机厂商造成直接或间接的影响。今年全球手机出货量 40% 的晶片组都是由联发科所提供。联发科在手机晶片的策略与其起家产品 DVD 播放机晶片如出一辙:将前后端晶片整合到极致,提供 Turnkey 解决方案并在竞争中不断优化成本结构,并借鉴了过去在 DVD 播放机市场的成功策略。
▲联发科切入智慧型手机市场可说是天时地利人和,这家 IC 设计巨头过去从中国起家、而中国正在经历入门级智慧型手机的爆发性成长阶段!
2005 年中国手机市场开始出现巨变:随着联发科进军手机产业,特别是联发科Turnkey 方案的出现改变了世界手机产业的既有格局。联发科将手机晶片和手机作业系统、软体介面开发平台预先整合,加上整合产业炼周边业者提供「公版产品」(包含 PCB、手机晶片、相关功率元件与被动元件)。此时产品的完工率已在 60%以上,山寨厂商取得的手机零件基本上就是半成品,理论上只需三个人(一个行销人员、一个软体设计加一个机构设计)即可推出手机设计方案并招揽客户。2007 年 iPhone 的出现开启了「消费性智慧型手机」的新时代,为了追求更多的成长、更高的产品售价与毛利,山寨机 / 白牌手机也兴致勃勃的计划进军智慧型手机市场。而在成为亚洲手机晶片制造商之后,联发科绝不仅仅甘于在山寨手机市场中称王,更有志与全球大厂Qualcomm、Marvel、TI、NVIDIA 等国际巨头平起平坐,加以考量到手机市场转向智慧型手机的大趋势已经确立,联发科也选择进军智慧型手机市场,并于2009 年推出首款晶片组 MT6516 平台。
▲联发科将手机晶片和手机作业系统、软体介面开发平台预先整合,加上整合产业炼周边业者提供「公版产品」。(图片来源:3c4u.com.cn)
中国平价智慧型手机需求为后盾
联发科切入智慧型手机市场可说是天时地利人和,这家 IC 设计巨头过去从中国起家、专长就是以破坏性的价格改变现有市场竞争状况,而中国正在经历入门级智慧型手机的爆发性成长阶段!过去针对中国手机市场的研究显示:「高价格」是阻碍中国及印度消费者换用智慧型手机的阻碍,中国消费者对手机价格的承受上限在月收入的 40% 至 50% 左右,而 iPhone 的空机售价却高达中国平均月收入的 200%。中国智慧型手机市场已是全球成长快速的单一市场,根据市场研究公司 Gartner 的预估,全球智慧型手机出货量会可望从 2011 年的 4.68 亿台成长至 2012 年的 6.53 亿支,年成长率虽有减缓但仍达到 40%。乐观人士抱持的论点是智慧型手机的销量目前仅占到全球手机总销量的不到 30%,在终端产品的价格不断下滑、功能却越来越提升的大趋势下、未来成长潜力依旧十分巨大。
在全球所有单一市场中,又以中国市场的表现为亮眼。预估 2012 年全年中国大陆智慧型手机销售量成长将逾 60%。随着中国经济实力的崛起,包括中国市场在内的亚太市场已成为智慧型手机厂商的兵家必争之地,过去针对不同地区消费行为分析的研究已经显示相比于欧美消费者,亚洲新兴国家用户更乐于尝试新科技、新功能和新产品,因此智慧型手机在包括日本的亚洲国家普遍受到消费者的欢迎。中国市场对于 iPhone 4S 的需求巨大让 Apple 在亚洲地区获得了巨大收益,连执行长 Tim Cook 都表示「中国市场的潜力不可限量」!
▲联发科新世代晶片组与 Qualcomm 高通同级产品相比,其性能可谓毫不逊色。
虽然大方向正确,但联发科抢占智慧型手机晶片的道路其实缴了许多学费。其实联发科早在 2009 年就推出首款智慧型手机晶片组 MT6516 平台,但由于过去在智慧型手机领域的研发经验较少、以及对于 Android 系统的崛起判断有所偏差,过去三年联发科在智慧型手机市场的发展道路上走得跌跌撞撞。MT6516 平台推出之后经过了几个月的摸索,联发科与中国手机设计公司体认到 Windows Mobile 6.5 智慧型手机的 Turn key 方案难度并不低,过去 Windows Mobile 系统介面的人性化不足,另外系统稳定性、易用性都让初次涉足智慧型手机领域的联发科和山寨机 / 白牌手机设计公司遭遇巨大挑战。好不容易逐渐解决问题,2010 年智慧型手机作业系统竞争态势又风云变色:Android 系统快速崛起而 Windows Mobile 系统极速衰退,过去的努力又得推倒重来。所幸情况在进入 2012 年之后大幅扭转:单核处理器晶片组 MT6575 已经彻底摆脱了陈旧的 ARM 11 架构,与 Qualcomm 同级产品竞争毫不逊色。而目前已经开始大量出货的双核处理晶片组 MT6577 平台更让入门智慧型手机产品进入了「双核时代」。
▲联想一度是联发科手机晶片的支持者,近两年也在时间推出采用联发科方案的产品。(图片来源:images-amazon.com)
新世代晶片组性能追上国际竞争对手
2011 年联发科推出了具有代表意义的 MT6573 晶片组,这款瞄准 Qualcomm MSM7X27 系列晶片组的产品虽然因为沿用 ARM 11 架构而导致性能较低,却是联发科打进 Android 阵营的努力打响了炮。2012 年 2 月份联发科又推出了一款直接跳过 Cortex-A8 架构、采用单核 ARM Cortex-A9 架构的全新晶片组 MT6575,这代表了联发科的入门级产品其竞争力与国际大厂相比已经平起平坐、甚至还有更高的性价比。MT6575 晶片组整合了 1GHz 运算频率的 Cortex-A9 处理器和 PowerVR SGX 5 系列图形处理晶片(GPU),支援 qHD(960×540 像素)等级解析度的萤幕,标准方案搭配 800 万像素镜头、可满足 720p 影片的播放和录制。凭藉着 Cortex-A9 架构的性能优势,无论采用哪个 Android 系统版本、MT6575 晶片组在性能上都明显主要竞争对手 Qualcomm MSM7X27A 系列晶片组(采用较为精简的 Cortex-A5 架构),从安兔兔综合性能测试软体的跑分成绩来看,不论在 Android 2.3 还是 4.0 系统下,使用 MT6575 晶片组的手机其性能总分要高过采用 MSM7227A 晶片组的手机将近 1,000 分,甚至已经直逼定位比 MSM7227A 更高一级的产品:MSM8255 晶片组的水准。采用更先进制程工艺的 MT6575 晶片组在节能方面也比 MSM7227A 晶片组提升了不少,也难怪采用 MT6575 晶片组的产品立刻成为�