• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

RFaxis第二代纯CMOS单芯片/单硅片射频前端集成电路的性能

来源: EEWORLD
时间:2012-09-24

分享至:

加州欧文--(美国商业资讯)--专注于为无线连接和蜂窝移动市场提供创新型新一代射频(RF)解决方案的无晶圆半导体公司 RFaxis 今天宣布,该公司将于2012年第四季度开始其第二代纯CMOS射频前端集成电路(RFeIC)的批量生产。新解决方案将服务于智能手机和平板电脑、WLAN 11a/n/ac、ZigBee、无线音频、智能能源和家庭自动化等快速发展的市场。

RFX2401C和RFX2402C是全球首款面向ZigBee/ISM和802.11b/g/n应用的纯CMOS单芯片/单硅片RFeIC。在2011年底成功推出这两款集成电路后,RFaxis很快将开始大批量生产并交付其他七种RFeIC。这将使RFaxis的供货范围拓展到更广的无线/射频领域。

RFX5000和RFX5000B工作于5GHz 802.11a/n/ac频段,在输出功率为+18dBm时,64QAM/OFDM的误差矢量幅度(EVM)为3%,包括天线开关和输入/输出阻抗匹配网络的所有损耗。连同高增益(33dB)、高效率(低电流模式下,+17dBm时的电流为170mA)、极低的本底EVM(<1.5%)、一流的热稳定性和配备简单CMOS逻辑的多模式控制,RFX5000和RFX5000B的性能优于当今市面上采用包括砷化镓(GaAs)或锗硅(SiGe)在内的任何现有技术的所有5GHz前端解决方案。此外,RFX5000和RFX5000B解决方案与市面上现有的5GHz技术引脚兼容。

RFX8420和RFX8421针对如今已经成为主流智能手机标准功能的双模Wi-Fi/Bluetooth应用进行了设计和优化。RFX8420和RFX8421采用超紧凑的2.5x2.5x0.45mm QFN封装,并与市面上多种基于GaAs的前端模块(FEM)引脚兼容,还可提供先进的射频性能,包括的EVM功率和效率。另外,这些RFeIC的SP3T开关的总插入损耗为0.8dB,且所有的隔直流电容均在芯片上集成。

RFaxis继续拓展其针对ZigBee、智能能源/智能家庭、无线传感器网络和通用型ISM频段应用的2.4GHz和Sub-GHz RFeIC产品群。RFX1010是一种超带宽的半瓦RFeIC,工作频率为780至960MHz。新款RFX2411和RFX2410为该公司大受欢迎的RFX2401C增加了双天线功能,不会影响到输出功率/效率,也不会增加封装尺寸。

RFaxis董事长兼首席执行官Mike Neshat表示:“RFaxis已经打破了所有的技术障碍,这些障碍一度使得纯CMOS无法超越GaAs和SiGe等现有技术的性能。我们不仅将开始大批量生产这七种新的RFeIC—从sub-GHz ZigBee到5GHz 11n/ac MIMO—还将在不久提供RFX8825 RFeIC的试样以支持智能手机和平板电脑的Wi-Fi设计向双频/双模的过渡、以及我们的RFX240大功率线性功率放大器以进军Wi-Fi AP/路由器和户外热点市场。通过提供同类的性能、低的成本、的集成度和与我们竞争同行产品引脚兼容的解决方案,RFaxis将‘超越GaAs’,让纯CMOS技术成为射频前端市场的主流。我们的目标是成为全球的射频前端解决方案提供商,在2013年取代所有的同类竞争解决方案。”

标签 RFaxis IC搜索 国外IC采购 国外IC搜索 电子元器件搜索 电子元器件采购

更多新闻