来源:中国电子网
时间:2012-09-20
AMD被收购的消息已经反反复复流传了很多次,比如一个多月前就传出高通或者三星可能买下AMD,导致后者股价大涨,但和以前一样再次不了了之,AMD日子虽然苦但依然活得好好的。现在又来了,这次被点名的又是高通,但收购对象不再是整个AMD,而是其图形业务部门。
不知道大家是否还记得,2009年初的时候,高通曾以6500万美元的价格买下了AMD Imageon手持设备图形业务,也就是ATI原来的智能手机图形处理器产品线。后来,这些技术有很多都用在了高通Adreno GPU系列产品中。
现在,Adreno又碰到瓶颈了,一直停留在DX9上迟迟无法取得突破。虽然高通拉走了AMD图形部门的首席技术官Eric Demers,全力打造DX11 GPU,但似乎进展不顺,严重落后于ARM、Imagination、NVIDIA。眼下,Windows 8、Windows RT都即将到来,均对图形性能提出了更高要求,高通不免会有巨大的压力,自主开发来不及的话收购确实是个不错的选择,继续收购AMD的图形技术看上去也非常合情合理。
当然了,AMD刚刚任命了新的CPU、GPU首席架构师,多年来一直都在努力打造Fusion APU融合平台,肯定不会轻易放弃图形业务,况且现在显卡产品的形势要比传统的处理器好很多。如果真的卖出去,就等于AMD把收购而来的ATI转手倒卖了。
高通有收购企图的可能性还是很大的,说不定就是Eric Demers的主意,但能否成真还不好说,即使双方都有意也得经过艰苦卓绝的谈判。分析起来,可行性比较大的应该是高通出钱购买AMD的技术授权,或者高通出了AMD无法抗拒的超高价,然后AMD再买回技术授权。