• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

新Atom:微型服务器我来了

来源:中国电子网
时间:2012-09-20

分享至:

Atom正在努力探索两条新路,一是智能手机和平板机,二就是微型服务器,这两方面都正在与ARM展开正面交锋。面向微型服务器的Atom平台开发代号Bordenville,处理器代号Centerton,采用高度整合的SoC片上系统设计,将在今年第四季度发布(原计划Q2),相关服务器系统也会一同面世。

Centerton Atom采用32nm工艺制造,BGA封装,集成两个Saltwell CPU核心,支持超线程,每个核心都有32KB一级指令缓存、24KB一级数据缓存、512KB二级缓存;内存控制器支持低压DDR3-1333,但仅为单通道,多两条、8GB;PCI-E 2.0控制器共有四个,多八条通道,用于和外部设备通信;I/O输入输出也被整合进来,不需要单独的芯片组。

其它技术还支持VT-x虚拟化、Intel 64位计算、SSE3/SSSE3指令集等等,接口还支持SPI、UART、LPC。

为了省电,Centerton Atom支持C1/C1E、C6等多种 电源 管理状态,并支持EIST技术。

该系列产品首批有三款型号,均为双核心四线程,二级缓存1MB,包括Atom S1220 1.6GHz/8.1W、Atom S1240 1.6GHz/6.1W、Atom S1260 2.0GHz/8.5W。

值得一提的是,在所谓的“Double cove”微型模块中,可以用两颗Atom处理器并行,各自拥有独立的SATA、USB、以太网控制器和内存等。

标签 电源 小批量芯片代购 ICKEY代购网 ICKEY IC代购 Ic采购

更多新闻