来源:IT商业新闻网
时间:2012-09-18
工信部电信研究院统计数字显示,在国内,Android操作系统仍然垄断智能手机市场,目前该系统在国内智能手机市场占有率高达91.8%。
近围绕手机操作系统的一些官司吸引了众多媒体的关注。从苹果三星的专利案到谷歌施压阿里云OS,让很多国内手机厂商意识到了研发自主操作系统的必要性。在华为总裁任正非近日表示华为需要做手机操作系统后,中兴通讯执行副总裁何士友昨日也透露,中兴正在研发基于自主知识产权的手机操作系统,以应对未来产业界的一些不确定因素,尤其是未来可能会出现的专利大棒。
目前中兴通讯是同时使用WP和Android两种操作系统,而今年第四季度,中兴通讯可能会推出基于自主开发和自主知识产权的手机操作系统。何士友说,这个举措主要要解决未来的一些不确定性,不但是手机操作系统,中兴手机要对底层的手机芯片都要研发。
事实上,早在2003年中兴就曾基于Linux开发自己的手机操作系统,包括Android、中国移动的OPhone、中国联通的沃Phone、三星的Bata操作系统,也都是以Linux的内核。
目前国产手机操作系统分为两大类。一类是号称拥有“自主知识产权”,基于Linux代码的二次开发,例如中国联通的沃phone、阿里云的OS。另一类是基于Android系统实现定制化开发,例如小米的MIUI、中国移动的OPhone、联想的乐OS、百度·易、盛大乐众的ROM。事实上,众多国产手机操作系统近年来已经开始“跑马圈地”。
来自中国移动的数据显示,2012年季度,电商客户端用户手机操作系统主要分布在Android和iOS上,占比分别为50.6%和40.2%,其它操作系统的占比总和还不到10%。“智能终端操作系统一旦完全被国外企业垄断,我国移动互联网发展将面临信息、经济等诸多安全问题。”赛迪顾问电子信息产业研究中心咨询师王莹表示,发展自主操作系统已经成为我国信息产业的共识,去年科技部开展了“国家科技重大专项2012年‘移动智能终端操作系统研发’专题”的申报工作,并通过财政支持进行扶持,而国产手机操作系统的确也掀起了研发热潮。
不过,某国内手机厂商高层对此曾经表示,手机操作系统是一个庞大工程,需要的人财物等并不是现在某一家厂商能下决心投入的。他同时指出,即使强如中国移动、中国联通等运营商,在推出OPhone与沃Phone后,也面临后续投入和产业链整合的巨大问题。
王莹也表示,国产操作系统不仅要提供集成符合中国消费者习惯的服务,更需要进一步细分市场,找准定位。比如开发信息安全、特殊行业等特定领域的操作系统。而真正独立开发的国产操作系统尚有漫长的路要走。