• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

爱特梅尔maXTouch S控制器获三星选用

来源: EEWORLD
时间:2012-09-17

分享至:

微控制器及触摸技术解决方案的领导厂商 爱特梅尔 公司(Atmel® Corporation)宣布,爱特梅尔maXTouch® mXT1664S控制器获 三星 电子选用于新近发布的Samsung Galaxy Note 10.1平板电脑的触摸屏。

这款平板电脑采用爱特梅尔mXT1664S控制器驱动的10.1英寸WXGA 1280 x 800触摸显示器,实现出色的触摸体验。爱特梅尔maXTouch技术使得用户能够获得更快的响应速度、包括能够减少无意触摸的更高精度、更低的设备功耗、更高的显示屏亮度,即便使用噪声较大的充电器,仍能够维持更好的操作。新型三星Galaxy Note平板电脑运行于谷歌Android™ 4 “冰淇淋三明治”(Ice Cream Sandwich)操作系统,使用一个1.4GHz四核处理器,并且带有2GB RAM、一个1.9百万像素(MP)摄像头,并支持接近感测和S-Pen (有源手写笔)书写。

三星电子公司显示实验室高级工程师HeonSeok Lee表示:“我们的客户期望获得能够时时刻刻提供完美触摸体验的创新性产品,我们因而与的触摸产品供应商爱特梅尔公司合作,满足这些期望。”

爱特梅尔触摸产品营销副总裁Jon Kiachian表示:“作为的触摸功能消费电子产品供应商,三星继续创建改变行业格局的创新产品,以满足客户变化多端的触摸需求。爱特梅尔maXTouch技术继续助力三星的产品,实现令到全球用户感到愉悦的出色触摸体验,我们为此感到非常高兴。爱特梅尔期望继续与三星公司密切合作。”

三星电子在美国市场提供带有4G LTE和可选Wi-Fi功能,以及后置5MP摄像头和前置1.9MP摄像头(用于视频聊天)的Galaxy Note 10.1平板电脑。



标签 爱特梅尔 三星 小批量芯片 芯片代购 小批量芯片代购 ICKEY代购网 ICKEY

更多新闻