• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

iPhone5不支持CDMA网数据同步功能

来源:飞象网
时间:2012-09-17

分享至:

 据国外媒体报道,苹果与一干运营商日前纷纷就iPhone5表态,其中VerizonWireless与SprintNextel的CDMA用户将无法在其iPhone 5上享受同步语音和数据传输服务,相比之下,AT&T公司的移动用户非常幸运。

AT&T的iPhone用户一直能够同时使用蜂窝语音和数据传输服务,而AT&T将继续保留这一优于其他竞争对手的优势。

苹果发言人娜塔莉·克里斯(NatalieKerris)在接受《纽约时报》的采访时表示:“使用基于全球移动通信系统的3G和LTE网络的iPhone5支持同步语音和数据传输。但这一功能目前无法在单频设计——使用CDMA的语音通话和使用LTE网络的数据传输中——实现。”

Verizon公司的女发言人布伦达·雷尼(BrendaRaney)在一份分发给各媒体的声明中表示:“iPhone5的设计可以让客户通过VerizonWireless的网络进行语音通话,借助Wi-Fi在网上冲浪。这是苹果的决定。”Sprint也在科技博客The Verge中证实,该公司的iPhone 5将不支持同步语音和数据传输。AT&T则表示该公司网络上运行的iPhone 5将具备这种能力。

导致这种差异的原因何在?主要是CDMA网络一直无法产生同步语音和数据传输,但一些新型LTE智能手机,如Verizon网络中的三星电子银河系III则具有这种能力。科技博客AnandTech主编安南德·辛皮(AnandShimpi)向媒体表示,苹果没有在这款iPhone中添加第三根天线,否则CDMAiPhone将支持同步语音和数据传输。不过,随着LTE语音技术引在未来几年内问世,这个问题可能会变得无关紧要。

其他有关iPhone5规格的新闻包括,Sprint向PhoneScoop透露,新版iPhone5将不支持该公司的高清语音解决方案——这是其NetworkVision网络现代化计划的一部分。《个人计算机杂志》(PC Magazine )解释说,Sprint正在其CDMA 1x增强型网络中使用一种名为EVRC-NW的新编解码器,以提供高清语音服务,而iPhone 5将不支持这一使用。

与此同时,AT&T发布的有关iPhone5的消息非常耐人寻味,很显然,该款智能手机将支持的LTE频段远远多于苹果公司在其网站上公布的。AT&T的各种GSM版本将支持该运营商的700MHzB区块及其AWS频段4(2100 / 1700 MHz),但根据IT网站ExtremeTech披露的美国联邦通信委员会相关文件,AT&T的iPhone 5也支持使用1900 MHz PCS波段和800/850 MHz蜂窝波段的LTE。

AT&T表示,公司将在未来几年关闭在这些频段的2G服务,并可能在这些频段上开通LTE服务,但AT&T是否要求苹果增加对这些频段的支持尚不清楚。AT&T的发言人拒绝对此发表评论。

 

标签 大联大采购 Element14采购 E络盟采购 Future采购 国外代购

更多新闻