【导言】英特尔去年的基带出货量排名第2,估计占19.4%的市场份额,紧随高通公司的38.7%之后。不幸的是,Intel至今未能推出LTE基带解决方案,而且也没能开发出将基带和应用处理器集成在一起的组合芯片,以至于无力与高通Snapdragon(骏龙)4系列应用处理器相竞争。
Intel的基带客户一直是Apple,至少一直持续到iPhone 3GS。但是,高通替代Intel成为了iPhone 4和iPhone 4S的基带供应商,也很有可能是即将推出的iPhone 5的基带供应商。
与此同时,高通还有另一惊喜,那就是Q1和Q2诺基亚Lumia智能手机出货量的激增,它也采用了高通的基带。
虽然曾遭受挫败,但诺基亚的Lumia系列智能手机正在大批量出货,例如,发给德国电信公司的Lumia 710,发给欧洲的Lumia 800,以及发给美国AT&T的LTE智能手机Lumia 900。
不幸的是,Intel至今未能推出LTE基带解决方案,而且也没能开发出将基带和应用处理器集成在一起的组合芯片,以至于无力与高通Snapdragon(骏龙)4系列应用处理器相竞争。
Intel已经宣布和华为成立一家合资公司,来为LTE-TDD网络的部署兴建一个互操作性测试实验室。LTE-TDD不仅在中国受到青睐,也有可能成为WiMAX(Intel曾经在美国投巨资却收效甚微的一项技术)的继承者。
今年4月底,Aware公司披露,它已经同意以7500万美元的价格向Intel出售其专利组合,涉及到Wi-Fi(802.11n/ac)、LTE和有线家庭网络。
Aware是一家的生物识别技术、电信和保健行业的软件技术供应商。这可能是一个好的举措,因为疲弱的诺基亚现在意识到大量的专利组合将会为他们带来很好的收益。
如想进一步了解2012年智能手机市场情报,请点击下载!