• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

GSA:全球商用LTE网络已达96个

来源:C114中国通信网
时间:2012-09-17

分享至:

 根据全球移动供应商协会(GSA)的数据显示,过去12个月里,全球已有68家运营商推出了商用LTE服务。而据GSA本周三的数据显示,全球推出商用LTE网络的运营商已经增至96个。

GSA预计,到2012年底这一数字将增至152个,并指出全球104个国家的347家电信运营商已经决定推出LTE服务。在已经商用的96张LTE网络中,有11张是基于TD-LTE技术的。

GSA表示,目前在24个国家已经投入运营的LTE网络中,有1/3采用的是1800-MHz频谱。

“通过重整频谱来部署LTE的步伐在持续加速,从而凸显了1800-MHz作为一个用于移动宽带服务交付的主要频段的灵活性和日益增长的重要性。”GSA表示。

此外,GSA同样跟踪了LTE-Advanced的发展进程,突出强调了韩国SK电讯计划在2013年推出一张LTE-Advanced网络。同时,在理想情况下,日本NTTDoCoMo已经在其研发中心之一实现了高达1 Gbps的下行速率以及200 Mbps的上行速率。

 

相关新闻:【更多新闻】

SmarTone选定爱立信为其香港4G LTE供应商

LTE部署升温:49个国家已推出100个LTE商用网络

爱立信CTO希望在TD-LTE部署上发挥主力作用

中移动TD-LTE瞄向智慧应用 欲借4G破固网瓶颈

标签 芯片采购网 元器件搜索平台 ICkey芯片代购网 ICkey芯片交易网 小批量现货代购

更多新闻