来源:21ic
时间:2012-09-14
借助 MATLAB 和 HDL Coder,FLIR 的算法工程师可以自行生成 FPGA 原型,无需为可能并不完全了解相应算法的硬件工程师提供书面说明文档。这种新的热成像算法开发工作流程还可消除将算法手动转换成 HDL 的过程中容易出错的步骤,使开发人员有更多的时间来更多地尝试设计迭代。这样,FLIR 算法工程师就能够探索各种不同的设计方案,从而对终原型充满信心,并将代码重新用于生产。
FLIR Systems 的图像处理技术经理 Nicholas Hogasten 表示:“借助 MATLAB 和 HDL Coder,我们能够更快地对市场需求做出响应。现在我们之所以能够坦然应对各种变局,原因在于我们可在数周内将新的创意引入具有实时性能的硬件原型上。工程设计过程有了更多乐趣,工作满意度和客户满意度也因此得到提升。”
MathWorks 的 HDL 技术市场经理 Sudhir Sharma 指出:“为了快速准确地开发 FPGA,算法工程师们需要一个有利的环境来促成从理念到实现的迭代设计过程。现在,借助 HDL Coder,算法工程师们只需遵循由按钮构成的工作流程,即可在 FPGA 上对其 MATLAB 和 Simulink 算法进行原型设计和验证。”
图为
原始图像(顶端)和应用滤波器(通过
HDL Coder
开发而得)后的图像(底端)