• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

凌力尔特的 Dust Networks 无线传感器网络产品现已进入中国

来源:电子工程网
时间:2012-09-13

分享至:
凌力尔特公司宣布其 Dust Networks SmartMesh 无线传感 器网络 (WSN) 产品现已进入中国市场。Dust Networks 是一家超低功耗嵌入式无线传感器网络产品供应商,现为凌力尔特公司的一个业务部门。Dust Networks开创了时间同步网格协议 (Time Synchronized Mesh Protocol),为 WirelessHART 和 802.15.4e 标准奠定了基础。Dust Networks 是 WSN 领域公认的先驱,并且是企业 WirelessHART 技术的供应商。

凌力尔特公司 Dust Networks 产品部门总裁 Joy Weiss 表示:“凌力尔特拥有遍布中国各地的强大技术销售与支持团队,我们期待能为在中国那些寻找世界级无线传感器网络技术的 OEM 厂商提供所需的服务。除了 Dust Networks 的无线网络产品,凌力尔特还拥有诸如信号调理、能量收集以及电源管理等用于构建全无线传感器系统的广泛产品阵列。凌力尔特提供的技术能够帮助企业加速其无线传感器产品的开发。”



凌力尔特的 Dust Networks 部门提供了具有先进网络管理及全面安全特性的可靠、适应性强和可扩展的无线嵌入式产品。Dust Networks 产品建基于突破性的Eterna 802.15.4 SoC 技术,具有超低的功耗,因而适用于依靠电池或能量收集的无线操作。通过与凌力尔特的 Dust Networks 产品相结合,就能将无线传感应用推广到任何可以收集数据的场合。

基于 Dust Networks 标准的产品包括:

* SmartMesh IP™ 专为实现 IP 兼容性而设计,并基于6LoWPAN 和 802.15.4e 标准。SmartMesh IP 解决方案得到广泛应用并具成本效益,即使在严酷和动态变化的射频 (RF) 环境中也可实现低功耗运作。

* SmartMesh WirelessHART 产品专为要求工作在极为苛刻的工业环境而设计,对于此类环境来说,低功耗、可靠性、适应性以及可扩展性是十分关键的,因而使得这些产品非常适合普遍的工业应用以及特定的 WirelessHART 专属设计。SmartMesh WirelessHART 遵循WirelessHART (IEC 62591) 标准,可提供同类产品中低的功耗,并且是为广泛使用的WirelessHART 产品。


标签 无线传感 ICkey芯片交易网 小批量现货代购 大联大采购 Element14采购 E络盟采购

更多新闻