来源:电子工程网
时间:2012-09-11
据国外媒体报道,
ARM
高管称,ARM的架构广泛应用于目前的智能机和平板电脑中,
英特尔
要想与竞争对手ARM在芯片功耗上匹敌,依然“路漫漫其修远兮”。
在接受科技网站DigiTimes采访时,ARM市场和战略部门副总裁诺埃尔-赫尔利(Noel Hurley)承认,英特尔在移动 处理器 市场上已经有了一定的进步,但ARM在芯片功耗上依然拥有巨大的竞争优势。ARM芯片的低功耗使移动设备的电池巡航时间更长。 到目前为止,英特尔已将1.6GHz的Atom Z2460芯片成功打入了中国、印度和其他美国以外的市场,这些市场上不少热门安卓手机都采用了英特尔的产品。此外,英特尔在平板电脑市场上也有较大的动作,如微软Windows 8操作系统即将在今年10月发布,不少采用该系统的平板电脑同样也采用了英特尔的芯片。 有专业人士表示,作为世界的电子消费市场,美国才是检验一款产品是否真正成功的试金石,英特尔不应认为自己在新兴市场上取得了一点成绩,就可以迅速超越ARM,这是非常不现实的。 下周,英特尔年度开发者论坛将在旧金山开幕,英特尔可能会宣布移动设备领域的战略。英特尔在过去几十年里一直统领PC产业的霸主,但自从苹果五年前推出iPhone,英特尔在目前蓬勃发展的移动设备市场上就一直毫无建树。 随着x86系统级芯片Atom的推出,英特尔成功将芯片平均功耗勉强降至1瓦特的水平。不过,ARM早就借此取得成功。 功耗方面,英特尔目前的Atom Z2460 SoC(代号Medfield)只是在基准测试上勉强具备了同ARM芯片相当的竞争优势。采用ARM芯片的智能手机包括苹果iPhone 4S和三星Galaxy SII手机。 然而,在实验室里表现优越的产品并不一定能获得消费者认可。但英特尔的市场公关能力也不能小觑。目前,英特尔正在制定自己的产品路线图,希望凭Atom芯片的良好表现拉动旗舰级酷睿和Xeon产品线在PC和服务器市场上的销量。这意味着英特尔会将自己的资源更多的向Atom这边倾斜。 如果32纳米级的Medfield芯片可以如愿成功打入移动设备市场,英特尔可能会在2013年推出22纳米级的Silvermont芯片,在2014年推出14纳米的Airmont SoC芯片。 ARM的高管们认为英特尔目前的举动不足为虑,移动设备市场和PC时代大不相同,英特尔的过时战略不一定奏效。 来源:赛迪网 |