来源:中国电子网
时间:2012-09-11
西部数据几天宣布,正在试产世界上薄的5毫米硬盘,而且采用了混合存储技术,可以为轻薄的笔记本同时带来大容量存储和接近固态硬盘的高性能。在此之前,只有希捷一家在大规模推广混合硬盘(Momentus XT),而且已经发展了两代,东芝也刚刚进行了展示,不过他们的都是9.5毫米标准厚度,西数的则一下子薄了几乎一半,比之7毫米的轻薄型也减少了将近30%。
因为尚未正式发布,西数没有透露这款5毫米混合硬盘的更多资料,只说机械部分容量为500GB,闪存方面是MLC NAND颗粒,容量未披露,AnandTech称是32GB。
宏碁、华硕都表达了对西数的支持,可以预见他们的超极本在未来必定会配备这种5毫米硬盘,从而做得更加轻薄,但困扰超极本的价格恐怕也得上去。
西数将在本月13日的投资者日上进行公开展示。