• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

德州仪器C2000:为何专为实时控制?

来源:EEWORLD
时间:2012-09-10

分享至:

带有DSP灵魂的MCU

“这是一套带有DSP灵魂的MCU系列产品。”谈到 C2000 系列时, 德州仪器 的半导体事业部拓展经理陈思儒如是说。

德州仪器的半导体事业部拓展经理陈思儒

十几年来,C2000以其独有的DSP内核和支持高性能集成外设而专为实时控制量身打造,特别适用于数字电源和电机控制,此外,还应用于可再生能源、照明、汽车、智能电网和PLG等领域。

C2000目前有3个产品系列,分别是高性价比的单芯片解决方案Piccolo(短笛系列)、面向高性能产品应用的Delfino(海豚音系列)和MCU中的创举----提供双核MCU的Concerto(协奏曲)系列。“C2000是一条非常有气质的产品线,因为其产品都是以声乐用词来命名的。” 陈思儒的这句话带着其对C2000隐隐的喜爱之情,也可见TI人对C2000倾注了很多。“DSP内核可以提高系统效率、可靠性和灵活性,其中,Concerto系列拥有ARM M3和C28x两个内核,特别适用于太阳能、电表、驱动器和自动化领域。这也是MCU中的一个创举。”

“单纯有芯片是远远不够的”

“单纯有芯片是远远不够的,在应用中,我么要做更多的东西来加快客户产品的上市时间。”德州仪器的半导体事业部拓展经理吴健鸿表示。

德州仪器的半导体事业部拓展经理吴健鸿

德州仪器给C2000的远远不是芯片那么简单。C2000 可提供各种硬件平台,以加速采用 TMS320C2000 微控制器的项目开发进程。从低成本 USB 型 controlSTICK 到用于太阳能、电机控制、照明和数字电源的全功能应用开发者平台,C2000 可提供一系列旨在帮助开发使客户更快推向市场的硬件开发工具。

controlSTICK 是独立的低成本 USB 驱动型工具,它可以实现即时评估;而用于 TMS320C2000 的 controlCARD 可在一个标准的引脚兼容型 DIM 插槽子卡中高度整合微控制器和所有必需的支持器件;用于 TMS320C2000 的实验套件具备与 controlCARD 相兼容的扩展基座,能够轻松访问大部分的 controlCARD 引脚,同时提供用于 TMS320C2000 微控制器的原型设计平台;此外,还有外设学习套件、应用套件等。

德州仪器C2000应用开发套件

“我们希望可以让客户‘按图施工,保证成功’,就是说在大家都一样的基础工作部分,TI来做,让客户可以专注于其产品的差异化需求,从而缩短开发时间。”

controlSUITE给出了答案

“不管你在产品开发的哪一个阶段,controlSUITE都会给你答案。” 陈思儒表示。controlSUITE是一套全面的软件基础设施和软件工具集,可以满足每个设计阶段对更加直观易用的软件的需求,程度地缩短软件开发时间。

与传统 MCU 产品不同,controlSUITE 软件可为简化评估、应用自适应、调试、测试以及重复使用提供必要的内容与内容管理。controlSUITE 软件除免费软件产品系列常见的简单演示之外,还可提供能够作为真正开发系统使用的全面开源项目 —— 库与示例,实现诸如电机控制等应用。此外,全新安装程序还可消除版本与依赖性等问题,使开发人员能够在集中区域获得完整的软件产品。

丰富全面的软件生态系统

C2000拥有从应用程序开发、期间评估到调试与代码生成等全面丰富的软件生态系统。

C2000系列拥有20多款系统硬件参考套件及完备的软件库,其外设的差异化程度是业界的,且C2000 微控制器平台上的代码兼容性允许在40 MHz 至300 MHz 的范围内进行解决方案的调整,是业界的面向实时控制的32位MCU。

标签 德州仪器 C2000 实时控制 controlSTICK 电子工程师 Mouser采购 电子研发 Digikey采购 小批量芯片

更多新闻