来源:互联网
时间:2012-09-08
好的产品,都是比较注重细节的。从包装、产品外形到设备性能,甚至到产品的配件都要受到重视。不要因为做产品而做产品。
互联网信息时代已是21世纪信息通信的必然趋势,无论是办公还是娱乐都离不开互联网。而连接互联网的方式也是跟随着技术的成熟逐渐趋于便捷,从原始只能通过modem拨号才能上网到现在无需网线,通过WIFI无线连接路由器就能够轻松上网。笔者近手上就有一款深圳必联电子有限公司自主研发生产的BL-MP01苹果伴侣MINI无线路由器。
BL-MP01是专为苹果手机、平板电脑、笔记本等移动设备的无线上网而设计。精巧便捷,即插即用,无需配置,同时提供支持笔记本或者台式电脑USB供电、所有智能手机USB充电器供电,是移动无线设备的理想伴侣。目前定位于家庭用户和外出办公出差是一个不错的选择。
BL-MP01的特点:
7大功能一揽而下;
1.路由模式:BL-MP01通过网线接入互联网,WIFI设备接收其无线信号上网。
2.客户端模式:BL-MP01通过无线信号接入互联网,电脑通过网线连接其上网。
3.AP模式:BL-MP01将有线网络转成无线接入点,WIFI设备即可接收其无线信号上网。
4.AP客户端:BL-MP01通过无线接收其它无线接入点的信号,用户即可实现有线或无线上网。
5.中继:BL-MP01将无线接入点的信号进行放大,扩展连接。
6.桥接:BL-MP01将两个局域网通过无线连通,实现局域网扩展连接。
7.多点连接:多个BL-MP01进行无线中继,扩展网络覆盖范围。
首先我们要从它的包装进行分解,全中文B-LINK外包装,各个角度的LOGO夺目而入。
包装正面
包装背面厂商也特意设计了一个示意图,简单清晰地反映出了BL-MP01的7种工作模式的几个功能特点。
终于到了主角出场了,包装盒内除了BL-MP01本身,还有就是一张快速安装指南,非常简约易懂。而且也配了可伸缩百兆网线一根, 电源 和MiNiUSB数据线,而本体也是非常的小巧玲珑,棱角分明,让人看到有一股冲动想握在手心的感觉,感觉很奇妙…
包装清单
在BL-MP01机身正面,同样印有黑色B-LINK品牌的logo,与全白机身形成鲜明对比。中间一圆形按钮也是别有一翻设计心得与体会,只要你轻按一下就会达成无线之间的WPS安全加密桥接,长按就会让BL-MP01机身恢复出厂值。在按钮正下面有三个LED灯,分别是WIFI灯、WLAN灯、POWER灯。
WIFI灯:通上电后常亮或数据传输会闪烁。
WLAN灯:数据传输会闪烁。
POWER灯:通上电后常亮。
产品正面
背面是纯黑色后盖,看起来让人感觉很大气,别看有好多槽,这些槽就是结构工程师对散热的设计,四个角各加上一个角垫,让产品与接触面有更高的空间,让产品达到更好的散热效果。贴纸上会有MP01的IP地址,用户名和密码,还有电源适配器输入电压、电流明细。
厂商对于BL-MP01的做工要求也非常严格,从近距离观看,机身外壳衔接的非常紧密,可见其做工的精细。
产品侧面
BL-MP01模式使用篇:
1.无线路由RT模式
将侧面 开关 打到左边RT位置便可以进行很多路由设置,比如PPPOE拨号、静态IP、动态IP等多种选择进行有线连接广域网。
2.客户端(Client)模式
将侧面开关打到中间Client位置,支持PPPoE拨号、静态IP、动态IP。
3.无线接入点(AP)模式
将侧面开关打到右边AP位置。AccessPoint有线转无线接入、无线转有线接入,桥接器、无线信号放大,延伸、中继器等。
BL-MP01实测试篇:
既然功能这么强悍,那么我们就通过实际行动对它进行考验吧。
首先是通过WirelessMon专业软件,看一下它网络的覆盖能力。首先选取了两个比较有代表性的点,然后具体数据是取的多次测验的平均值。
2.4G无屏蔽下3米距离信号81%,传输速度达到150Mbps
由此可见,而且由于BL-MP01是内置天线,不像那些有三根外置天线这么历害,但是这样的效果决对不会影响家庭的正常使用。
我们使用专门的测试软件Ixchariot软件对BL-MP01进行吞吐量测试,让两台电脑在无干扰的情况下进行多次点点的传输测试,以下数据取多次平均值的结果。
首先,我们先单线程进行吞吐量测试,都衰减30Dbm,再把文件加大到100W个包进行吞吐测试结果。
数据波动都不是很大,而且平均数在78.161Mbps,值在84.211Mbps。
我们再进行多线程的测试,都衰减30Dbm,再把文件加大到100W个包进行吞吐测试结果。
多线程还加载100W包进行测试跑得如此稳定。平均值在104Mbps
为什么说BL-MP01是全求小的无线路由器呢?
1.看它体型就一目了然了,Size:85*32*17mm,标准的工业设计,母指般大小造型,黑白纯色搭配,彰显独特个性。
2.技术可靠,连接稳定;采用CCA信道检测技术等11N先进技术,能自动避开信道干扰并充分利用频道捆绑优势,提升无线抗干扰能力,无线连接稳定可靠。
3.支持台式电脑、笔记本、IPAD以外、能更好地兼容网络摄像头、媒体播放器、IPTV机顶盒等设备。
BL-MP01精致小巧的外形,低电耗的节能设计,集路由、无线AP、无线接入器、桥接、中继、WIFI放大、有线转无线,七种上网功能于一身,让浏览网页,上网娱乐,移动办公更加方便,节能和环保的设计理念让BL-MP01获得了较好的销售业绩。
无线技术产业在不断的向环保节能技术方向发展,必联作为无线技术行业的主力军,不断的注重技术的革新,在环保和节能技术方面都有一定的突破,从产品的生产过程到产品的生产原料方面都坚持环保节能的理念。2005年,投资80万打造ROHS绿色生产车间,全面推行ROHS标准工艺。产品的原料也大部分采用环保料,从产品的工艺设计出发,产品不断向节能方向发展,低耗电量,高散热性,都突显了必联对环保节能的重视。
目前无论是国内还是国外,与节能环保相关的技术和产业越来越热门。随着社会发展和人们生活水平普遍提高,以及人们生活方式的改变,与环保节能相关的产品和服务需求急剧增加,环保节能技术的发展正成为21世纪全球经济发展和社会进步的重要标志。
2012Computex台北国际电脑展会,不只是世界先进的电子信息技术展会,还是一个引导未来电子信息技术发展方向的展会。展会上展现的各种先进技术成果都突出了未来电子信息技术的发展方向——节能和环保。必联作为电子信息行业中无线技术领域的佼佼者,始终坚持着节能和环保的理念,相信会在将来电子信息技术领域发展中取得更加优异的成果。
这样的产品你还有什么不敢去试,还有什么可担忧它的一切!
BL-MP01谁与争锋。
评测总结:
从上面的测试里我们已经可以看出,BL-MP01体积小巧便于携带,而且功能齐全,速度并没有因为体积的限制而受到影响。BL-MP01具有路由模式、客户端模式、AP模式、AP客户端模式、中继、桥接、多点连接。