来源:CCTIME飞象网
时间:2012-09-05
据市场研究公司IHS iSuppli预测,今天全球 无线基础设施 支出 将增长8.3%至455亿美元,而 运营商 的 LTE 升级无疑是其主要的驱动力量。
IHSiSuppli公司的研究结果显示,今年该领域的增长速度将超出2011年7.7%的水平。
虽然增速可能会在未来三年内有所放缓(至3%左右),但2016年运营商的全年支出总额仍高达500亿美元。
日本、韩国和美国的LTE投资是实现今年预期增长的主要幕后推手。预计各地区今年在4G上的总开支将大增132%至86亿美元。
不过中国、印度和其他地区的运营商在3.5G升级上的投入也对支出的大幅增长贡献良多。预计这部分支出(344亿美元左右)仍将占据总量的很大一部分。
但到了明年,4G开支预计将猛增至250.9亿美元,超过3.5G的209亿美元。
IHS公司消费及通信部门总监贾格迪什·雷贝洛(JagdishRebello)指出:“运营商正在对基础设施进行大笔投资,旨在跟上数据流量不断增长的步伐,特别是在移动领域。”
此外,运营商还在继续开发智能网络架构,紧跟带宽增长,同时防止基础设施支出急速膨胀和减少。
目前,发达国家的一些运营商正在部署商用Wi-Fi热点网络,或与Wi-Fi服务提供商合作提供覆盖大都市地区的服务。