来源:万维家电网
时间:2012-09-05
一个屏幕可以同时播放两种画面的电视机其实是利用了3D电视画面显示的原理。在不佩戴眼镜观看时观看电视,会出现重影现象,这是因为电视机正在接受和显示两个不同的信号来源,比如现场展示的双显电视机一边在播放蓝光大片,一边显示PlayStation 3的赛车游戏,两个用户只需要佩戴上全左或全右的3D眼镜,用户就可以在互相不受影响之下,观看各自的画面。当然笔者在现场体验时,发现佩戴上眼镜之后,所观看到的画面颜色偏淡。
其实目前两种主流的3D显示技术,偏光式与主动快门式都可以进行一屏双显,但方式不同。在德国IFA展上,LG与TCL采用的是偏光式3D技术,用户只需要佩戴上不同的偏光式3D眼镜就可以观看到不同的画面;而三星采用了主动快门式3D技术,用户在观看时佩戴的3D眼镜都是一样的,想要观看到不同的电视机画面,只需要按下3D眼镜上切换 开关 就好,并且三星所提供的3D眼镜还设置了耳机,所以声音方面也各自不受骚扰。
TCL在德国IFA展上展出的为一款58英寸的一屏双显电视机,采用了21:9的电影专用屏幕比例,电视机的物理分辨率达到了2560×1080,就是用来观看蓝光电影也可以足够清楚。此外,TCL这款产品还内置了Android系统,加入了特有的Mitv界面,除了可以上网之外,还可以安装各种APP应用。
其实在国内,康佳于2012年7月也首发了8100系列双通道同步云电视,一台电视两幅画面,佩戴 “同步看”眼镜,一台电视变两台,同时看,解除了时间、空间等因素对消费者的限制。
一屏双显、双通道电视机的意义:
1、基于产品硬件和软件同步,实现了双通道模式,一台电视两幅画面同时看,突破了传统的画中画技术,真正实现一台电视通过佩戴不同的眼镜和耳机呈现出两个不同画面。
2、建设技术平台、应用软件、内容提供三方面合作的开放产业生态圈,实现跨界无缝分享同步,引领泛IT时代电视产业革命。电视直播和网络评论同步进行,,彻底打破直播和网络互动隔阂。
3、为企业持续打造具有相对竞争优势的客户体系,实现利益同步分享,进一步密切厂商共赢合作关系。