来源:新浪科技
时间:2012-09-04
导语:美国IT网站PCWorld今天撰文,对今年的 IFA 消费电子展 的重大趋势进行了总结,4K电视、混合平板电脑、OLED和NFC等技术均榜上有名。
以下为文章全文:
在今年的柏林IFA消费电子展上,各大厂商纷纷推出并展示了超高清电视机、采用微软操作系统的混合平板电脑,以及首批采用Windows Phone 8的设备。
以下就是IFA 2012有趣的几大趋势以及相关产品:
4K电视
LG、索尼和多家厂商都推出了所谓的4K电视,将分辨率从目前的1920×1080提升至3840×2160。
4K电视的概念源于水平分辨率。电视厂商意识到,要充分利用这种格式就需要大屏幕电视。索尼XBR-84X900达到84英寸,LG的UD 3D TV同样达到这一尺寸。
但无论现场精心挑选的视频有多么绚丽,仍然存在价格等诸多障碍。LG的电视今年9月在欧洲、亚洲和拉美上市的价格为2.2万美元。除此之外,由于目前仍然缺乏4K内容,同样会阻碍该技术的短期发展。
混合平板电脑
IFA 2012绝对是Windows 8和Windows RT平板电脑的一场盛宴,这两款系统从刚一开始就是针对平板电脑开发的。Windows 8平板电脑使用英特尔(微博)处理器,Windows RT设备则使用ARM处理器。
PC厂商似乎都认为,平板电脑需要一个能够折叠或拆下的键盘。微软Surface就是绝佳的例子,三星(微博)的ATIV Smart PC、华硕的Vivo Tab和惠普(微博)的Envy X2都属此类。除了外形外,这些产品也都采用了11.6英寸的屏幕。
但这些产品到今年晚些时候发售时的具体价格还无法确定,尽管三星在瑞典表示,ATIV Smart PC不含税的价格约为6400瑞典克朗(约合950美元)。
一体PC
例如,联想IdeaCentre B340和B345都采用21.5英寸高清触摸屏。用户可以使用多种触摸手势滚动文件、浏览网络,甚至在图片和影片间切换。
三星的Series 7和Series 5一体PC也都配备手势控制功能,不必触碰屏幕即可实现电子书的翻页功能。
用户还可以通过顺时针和逆时针旋转手掌来调整电影音量,或者通过挥手来停止播放。
Windows 8即将于10月26日发货。
OLED
OLED技术不仅大幅缩减了电视的厚度,还可以实现更好的对比度,甚至能够更好地消除拖影。
在IFA上,LG和三星都展示了采用这一技术的3D电视机。借助一项名为Multi View的功能,以及一副整合了耳机的眼镜,两个人便可同时在三星ES9500上观看两套不同内容。
虽然这些电视的显示效果都很好,但也都价格不菲,LG新款OLED电视在欧洲市场的售价约为9000欧元(约合1.129万美元)。
NFC
整合NFC(近场通讯)的产品在IFA上随处可见,包括三星的ATIV Tablet平板电脑、索尼Xperia T智能手机、Vaio的Duo 11混合平板电脑以及华硕的Vivo Tab。
虽然移动支付技术受到的关注多,但NFC未必要用于支付。索尼用户就可以用手机贴近内置NFC芯片的音箱和耳机,从而让正在手机上播放的歌曲通过音箱和耳机播放出来。
智能手机
热门的智能手机从来都不会在IFA上发布,但今年仍有几款较有吸引力的产品参展。三星发布了首款采用Windows Phone 8系统的ATIV S智能手机,搭载双核处理器和4.8英寸高清屏。
4.5英寸以上的屏幕已经成为高端智能手机的标配,只有iPhone是个例外。在IFA上,索尼发布了新款旗舰机型Xperia T,搭载4.6英寸屏幕和1300万像素摄像头。
在低端市场,HTC推出了Desire X,该手机拥有1GHz双核处理器和4英寸液晶屏,分辨率达到800×480。HTC希望通过既能拍摄视频又能拍照的摄像头吸引对价格较敏感的用户。
得益于混合平板电脑的发布,英特尔也得到了不错的展示机会。中兴Grand X In采用英特尔凌动Z2460处理器,这款产品的推出也使得英特尔的智能手机计划向前推进了一小步。该手机采用4.3英寸屏幕,分辨率为960×450,内置800万像素摄像头,还支持高清语音和收音机功能。