来源:iccsz
时间:2012-09-04
2012Q2全球无线LAN(WLAN)营收同比增长16%,部分是由于企业WLAN同比增长26%所驱动的。九家WLAN设备商季度收入创纪录,由于他们的业绩很好,使得整个行业都表现得相当强势。
“WLAN行业出现了许多激动人心的改变。我们拥有新的下一代802.11ac技术标准;新兴的客户群正在出现,服务提供商;新的架构被推向市场,云服务和虚拟化软件,”Dell’Oro的WLAN研究分析师 Chris DePuy说。“此外,企业正在考虑WLAN基础设施系统与他们的有线以太网系统一样重要,驱动企业边缘的有线和无线合并管理系统的需求。”
二季度,思科系统在企业WLAN市场保持主要的营收市场份额,Aruba网络和惠普紧随其后。在SOHO市场,Netgear保持了营收名,思科紧随其后。在服务提供商WiFi市场,惠普,Ruckus无线和思科在顶级设备商排名竞争中,势同水火,其营收市场份额争夺在0.2%以内变化。
相关新闻:【更多新闻】
华为下一代WLAN提升效率的无线融智网络
中移动无线流量WLAN占比达68.6%
中国联通选择华为便携式路测解决方案
华为和高通完成基于3GPP R9协议的测试和优化