• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

英飞凌再度扩展其高功率LED的开关模式驱动器产品组合

来源:EDN电子设计技术
时间:2011-09-26

分享至:

  英飞凌科技股份公司再度扩展其适用于普通照明应用高功率LED的开关模式驱动器产品组合。这些新型驱动器将有助于延长LED使用寿命的热保护特性与灵活的输出电流(350mA至数安)有机结合在一起,成为适用于室内外高效照明设计的经济高效的解决方案。

  全新ILD系列包括集成功率级和外置MOSFET的LED驱动IC——针对广泛的普通照明应用可实现高达98%的驱动效率,其中包括MR16卤素灯升级改造、住宅和商业照明、建筑照明和街灯。除大输出电流范围之外,英飞凌全新ILD系列还通过采用两种不同的调光方式——模拟和PWM(脉宽调制),为客户提供高度的灵活性。除了普遍的过流保护外,全新ILD系列驱动器还具备过温保护功能,专门防止LED和LED驱动IC出现热过应力现象,限度延长LED灯和LED灯具的使用寿命。
 
  英飞凌公司普通照明直流-直流LED驱动器业务负责人Hakan Yilmazer指出:“凭借全新的ILD产品系列,英飞凌可满足各种功率等级的LED应用需求,包括低功率、中等功率、高功率和超高功率,以经济高效的设计实现性能。LED技术正在推动照明革命,而这与英飞凌利用电子装置改进能效的愿景正好相符。”

  据Strategies Unlimited的研究人员预测,2011年,全球照明LED驱动IC的销售量将达到2.27亿枚。据市场专家预计,全球照明LED驱动IC的市场规模将由2011年的1.147亿美元提高到2015年的5.854亿美元。这意味着年均复合增长率(CAGR)超过50%。

  全新ILD系列器件具备高成本效益,因为它们是针对具体LED电流或应用而专门设计的。譬如,ILD2035专门设计用于采用1瓦LED的MR16灯。另一个很好的例子是ILD4001。ILD4001配备了一个具备多种特性和保护功能的独立LED控制器和一个作为功率级使用的外置MOSFET。三款器件——ILD4001、ILD4035和ILD2035——采用SC-74封装,具备很小的外形。第四款器件——ILD4120——采用裸焊盘DSO-8封装。

  全新ILD系列具备宽输入电压范围:ILD4001(4.5 V 至42V)和ILD4035与ILD4120(4.5V至40V),可灵活地与多数标准电源结合使用。调光可借助微控制器由PWM方式实现或通过模拟控制电压实现。

  与英飞凌其他所有LED驱动器一样,英飞凌提供全面的设计支持,包括演示板、应用笔记和在线设计工具——从部件选择到参考设计生成、验证和BOM(物料清单)创建,皆可使用

 

 

标签 英飞凌 LED 开关驱动器 Digikey代购 小批量芯片代购 小批量芯片 ICKEY

更多新闻