智能手持设备的发展越发超乎想像,以致于 PC Mag 说:
当智能手机在十年前开始冒头,人们都以为这只是社交人士的福音,殊不知它竟会成为整个人类的一大步。
智能设备的发展速度到底有多快?根据 Flurry 公布的智能设备报告,它比 80 年代的 PC 革命快 10 倍,比 90 年代的互联网潮快 2 倍,比近年的社交网络快 3 倍。2012 年 7 月,全球范围内活跃的 iOS 及 Android 设备数量超过了 6.4 亿台。
这份报告基于监测 20 万个应用的数据得出,Flurry 认为如此大的应用覆盖量已经可以涵盖 90% 的 iOS 及 Android 设备。下面是此份报告的详细内容:
在智能设备(iOS 及 Android 系统)活跃量的图表中可以看出:
美国以 1.65 亿的数量居于榜首,而中国则以 1.28 亿紧随其后。
但中国的智能手机增长速度要远超美国,Flurry 指出与去年同期相比,美国的智能设备增长量为 3000 万,而中国高达 1 亿。换言之,去年美国的数据为 1.35 亿,而中国至是 2800 万——仅一年时间,其差距已经被大大缩小。
而按照这样的增长速度,中国的智能设备数量早将在今年的购物季超过美国。
这张图表主要体现了各个国家的智能设备数量的增长率,只包括在 2011 年 7 月智能设备数量超过 50 万的国家。中国以超过 4 倍的增长率位居,智利和巴西分列二三位,不过增长量比中国差了不少。此外,阿根廷、伊朗、越南、墨西哥、俄罗斯、土耳其、印度也都有 2 倍左右的增长。
我们知道中国在很多领域增长很快,但一谈及渗透率(普及率)中国大陆地区一般就不见踪影。同样的情形也发生在智能设备领域。从 15 到 64 岁的年龄段的调查来看:
新加坡、香港、瑞典分别以 92%、87% 和 86% 的高普及率名列前三位,这意味着其消费电子经济的发展势头强劲。不过这三个地区人口总量都相对较小,在 500 万到 1000 万之间。
而在人口总量较大的国家中,美国人口数量为 3.1 亿,智能设备普及率为 78%,数量非常可观。另外该图表中,人口数量相对较大的还有南韩和英国(5000 万 到 6000 万),其普及率分别为 76% 和 74%。
后这张是美国及其他地区的智能设备分布对比图,可以看到:
美国的智能设备“市场占有率”已经从去年 7 月的 52% 下降到今年的 36%;
除去排名的美国,排名 2 到 9 位的各个地区智能设备总量,也从去年 7 月的 27% 上升至 36%;
而其余地区的比例也上升了 7% 的百分点,这意味着智能设备的发展势头已经蔓延到全世界。
Flurry 在报告的末尾还提到,得益于智能设备的迅猛增长,全球范围内的软件(应用)分发也从未如此便利。应用商店的模式,可以让开发者们在应用开发完成后的短时间内就进行销售推广。而这对软件开发者来说,是技术发展史上从未有过的,好的时代。