来源: 新浪手机
时间:2014-10-09
双方表示,20nm SoC、16nm FinFET工艺节点上的合作都非常愉快,因此决定携手走向下一步,并预计早2015年第四季度实现10nm FinFET工艺的流片。
台积电目前正在量产20nm,主要为苹果、高通等的ARM架构处理器服务,并计划2015年初量产16nm,首次使用FinFET立体晶体管技术,且不久前完成了Cortex-A53/57处理器的流片,华为海思的一颗A57网络处理器业已搞定。
Intel今年终于拿出了14nm,不出意外将在两年后也就是2016年发布发布10nm的新品。三星、GlobalFoundries等正在努力迈向14nm,更远的规划还没有公布。
ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。