• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

Intersil推出高集成度直流直流数字PWM控制器

来源:EEWORLD
时间:2014-10-01

分享至:

    ZL8801允许将大电流数字电源配置为双相或并联,以便向高端FPGA和ASIC提供超过300A的负载电流。

    美国加州、MILPITAS--- 2014年9月30日 —创新电源管理与精密模拟解决方案供应商Intersil公司(纳斯达克交易代码:ISIL)今天宣布,推出ZL8801双相直流/直流数字PWM控制器。作为适合40A - 100A较高电流应用的简单双相解决方案,ZL8801扩大了Intersil的第四代控制器产品系列的阵容。由于支持多器件均流功能,其电流范围可扩大至300A,从而可以向服务器、存储设备和基站中使用的高端FPGA和ASIC提供电源。结合Intersil易于使用的PowerNavigator™图形用户界面,ZL8801可简化系统功率转换和加快设计过程。

    ZL8801利用Intersil在数字电源技术领域的具有专利的ChargeMode™控制回路架构来提供远优于当今模拟控制器的瞬态响应性能。由于具有内在稳定性,ZL8801的全数字控制回路可逐周期地更正误差,避免了对补偿的需要。其高控制回路带宽可减小用于满足高端FPGA和ASIC的瞬态要求所需的输出电容值,因此可减小电路板尺寸和降低物料成本。ZL8801可与ISL99140 40A DrMOS(集成了驱动器和MOSFET)输出级结合使用,以产生完整的稳压器解决方案。

    ZL8801支持用于控制器间通信的Intersil专有DDC(数字直流)总线。该总线允许Intersil的数字电源IC之间进行基于系统的时序定制、错误管理和均流。利用支持拖放式定序控制的图形化PowerNavigator工具可轻松进行配置管理,这是由ZL8801在系统中自主管理的。通过DDC总线可实现均流功能,在大电流电源系统设计中多可将四个ZL8801并联起来使用。

    现代系统有更高的复杂性及可靠性要求,要求设计工程师控制和监测每个电源轨,以化效率和缩短停机时间。这在过去是需要通过使用大量分立监测器、定序器和系统控制器来提供围绕POL转换器的附加功能而实现的。ZL8801集成了所有这些功能,所以设计工程师能够通过PMBus™接口监控电源的每个方面。使用PowerNavigator GUI可读取全部遥测数据,包括输入电压、输入电流、输出电压、输出电流、温度和所有错误状态。

    “全数字控制回路可提升系统性能和提供有用的信息,使客户能够监测电源健康状态和以动态方式优化其系统,如动态变更输出电压”,Intersil基础设施与工业电源产品高级副总裁Mark Downing表示,“Intersil引领数字电源设计,通过先进的控制技术和直观的图形化界面使之易于使用。”

主要特性和规格
适合大电流应用的双相输出
独有的无补偿调制技术,使设计能够以小输出电容满足瞬态规格要求,节省成本和电路板空间
输入电压、负载和温度范围内的1%输出电压精度
单输入供电模式可简化设计,避免了为控制器设计多个供电轨的需要
用于稳定外围驱动器供电电压的集成式5V、80mA LDO避免了对用于栅极驱动的额外供电轨的需要,节省电路板空间
200kHz - 1.33MHz开关频率范围允许提供许多功率级和输出滤波器选项
在出现错误时,SnapShot(快照)错误日志功能可收集遥测和错误信息并将其存储在非易失存储器中,以支持故障诊断和系统调试
可调节逐周期电感峰值电流保护可对过电流错误快速做出反应,防止电感饱和对负载的损害
4.5V - 14V输入电压和0.54V - 5.5V宽输出电压范围







PowerNavigator GUI可简化POL设计
Intersil的PowerNavigator™GUI软件可简化ZL8801的设置和配置,包括所有器件参数和全部遥测数据。它使改变数字电源的特性和功能变得容易,而且无需编写一行代码。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

更多新闻