来源:EEWORLD
时间:2014-09-30
一直留意芯片设计中艺术的人总结过以下图片:
随着集成电路密度的增强,晶元中“地产”的价值也增加了,因此减少了有创意的工程师进行创作的面积。但是,我们还是时常可以在芯片中特别是模拟芯片中找到艺术创作。
个例子来自英飞凌TLE8718SA智能18通道低边开关。这个器件基于0.5 um BiCMOS-DMOS(BCD)工艺,我们对其已经完成了一个完整的模具结构分析。分析中抓住了下图以及“SUPA WIESNA”字样的标记。
第二个例子来自高通公司。近,我们完成了QEF1100的版图分析,这款芯片是用于3G/4G移动终端的首批包络追踪芯。本质上,QFE1100提供了天线功率管理以延长电池使用寿命,降低热耗,增强发送信号。显然,器件设计者感到他们所做的事情很牛,因为他们把“SHOW ME THE MONEY”印在了芯片的硬模上。这个名言来自卡梅伦·克罗 1996年的由汤姆·克鲁斯和小库珀·古丁主演的奥斯卡电影“甜心先生”。
芯片艺术继续为工程师们提供很多乐趣,我们希望这个传统继续下去。