来源: 新浪手机
时间:2014-09-29
新浪手机讯 9月25日上午消息,黑莓公司(BlackBerry)于昨晚正式发布旗下手机新品Passport,它仍旧是黑莓公司的触屏+全键盘的设计,但这次外观设计更为方正,配有一块4.5英寸正方形屏幕。
Passport是黑莓公司今年的旗舰手机。实际上这款手机在发布前数月就已经曝光。
黑莓Passport有黑白两种颜色,依然是黑莓手机屏幕+全键盘的设计样式,但外观改为直角边,显得更为商务,128x90.3x9.3毫米的机身尺寸如同护照一般大小,这也是其名字Passport(护照)的由来。
Passport有一块4.5英寸正方形显示屏,分辨率1440×1440像素,屏幕像素密度为453PPI,屏幕外层为康宁大猩猩三代玻璃。
就像它的前辈Q10那样,Passport既可以触屏操作也可以使用全键盘输入,只是由于显示屏较大且机身空间有限,Passport的全键盘路较为狭窄。黑莓公司认为这种设计可以保证目前触屏手机的操作习惯,全键盘又可以保证用户的输入速度,而后者,一直是黑莓公司手机的重要卖点之一。
硬件配置方面,Passport采用一颗主频为2.2GHz的高通骁龙800四核处理器(MSM8974AA),拥有3GB RAM及32GB存储空间,并可支持64GB microSD存储卡扩展。它的前置摄像头为200万像素,后置摄像头1300万像素,支持光学防抖,并有LED补光灯。另外,它支持双频802.11ac不转Wi-Fi网络,支持4G网络,电池容量为3450毫安时。
黑莓Passport搭载的BlackBerry10.3操作系统,并预装黑莓手机助手,这是一种类似苹果Siri的语音功能。当用户只要长按机身右侧按钮,就能启动黑莓手机助手,可以实现通话、email、日历、播放音乐、导航、打开社交软件等功能。
Passport支持亚马逊应用商店,用户能够安装和使用部分Android应用,但它不是Android系统,目前只能兼容Android 4.3或之前的系统应用。
黑莓Passport将首先在北美、英国、法国、德国等国家开卖,在美国的裸机价格为599美元(约合人民币3700元);AT&T则将成为首批发售黑莓Passport的运营商。