来源:互联网
时间:2014-09-29
健康追踪科技是现在的主流,但是现在是时候迎来新的趋势了,而未来科技领域会大发展的很有可能就是关于你的钱包。
在过去的几年中,以谷歌钱包、PayPal Mobile以及苹果Passbook为代表的服务像雨后春笋一般出现,而所有服务和平台的终目标都是将你的钱包从口袋里转换到数字的方式。从7月下旬开始,移动支付市场竞争变得更加激烈,就连亚马逊也推出了自己的电子钱包服务。而苹果也伴随着iPhone 6和Apple Watch的发布,正式开始布局Apple Pay移动支付市场。
不过,并不是所有的移动支付服务都完全相同,那么究竟哪种支付方式更适合自己?或者在哪种情况下选择好的服务呢?下面让我们一起来看看目前主流的移动支付平台究竟是如何工作的。
Amazon Wallet
目前,Amazon Wallet还只停留在电子礼品卡、积分卡和会员卡信息支付的阶段。用户可以手动输入或使用摄像头扫描自己的卡片信息。在存储之后,这些信息会被上传至云端,并和用户的亚马逊账户进行绑定,因此用户即使更换手机,所有的信息依然可以同步。只不过同步之前需要经过专门的身份验证。
由于Amazon Wallet目前的功能还非常有限,因此该项服务适合那些经常要购买亚马逊生态系统产品的用户。不过由于移动支付领域的竞争变得越来越激烈,Amazon Wallet也开始可以通过捆绑用户的借记卡或信用卡来支付其它商品。
目前Amazon Wallet测试版的应用程序被预装到了Amazon Fire Phone手机上,而在其它版本在4.0以上的Android手机中也可以使用。在通过PIN码安全验证后,用户可以打开应用程序通过摄像头扫描条码或手动输入,并且需要将卡的正面和背面都分别拍照上传,经过确认后就完成了绑定工作。当用户打算进行支付时,只需要在Amazon Wallet中点击绑定的银行卡,然后用手机扫描任何柜员机或收款机的条形码,就可以完成支付。
目前,Amazon Wallet几乎可以在美国本土任何一个地方使用,并且对于习惯于购买礼品卡的用户来说,使用起来比较方便。目前大约有70加零售商支持亚马逊Amazon Wallet,而这70家中主要都是一些餐厅以及规模较小的零售店,支付之后卡内的余额将会自动更新。而包括百思买、Kohl等零售商还支持通过Amazon Wallet扫描二维码支付。
谷歌钱包
谷歌钱包是一个比较完整的虚拟钱包服务,它试图取代你日常使用的钱包,不过前提是需要你使用的Android手机支持NFC功能。智能手机通过内嵌的NFC芯片可以在任何支持的零售商那里支付购买商品,包括万事达卡的PayPass系统在内,用户需要事先提供信用卡或储蓄卡的信息进行绑定。对于哪些手机并不支持NFC功能的用户来说,你可以请求将这个功能复制到物理卡片上,不过这你就还是需要将钱包随身带在身边。
谷歌钱包还允许用户通过一个Gmail地址收款或转账,对于餐馆或酒店用来支付房租非常方便。如果你打算使用Google Offers网络团购和折扣服务,那么谷歌钱包一样可以提供方便的付款途径。当然,你可以通过应用程序来购买礼品卡送给别人。
如果你拥有一部具备NFC功能的智能手机,那么谷歌钱包就是你好的移动支付选择,如果你有很多张银行卡,那么可以统统交给谷歌钱包来管理吧。
使用谷歌钱包简单的方法就是安装Android或iOS平台的应用程序,同时还可以通过网页版来管理自己的支付记录。通过应用程序用户可以扫描或手动输入礼品卡、电子券以及银行卡信息,并且对其进行加密保存,直到下一次你准备使用。当我们在首次使用谷歌钱包时,会被要求输入一个验证信息保障安全,当时在支付的时候还需要输入一次。
在应用程序的主界面拥有一个发送请求按钮,你可以通过电子邮件地址快速管理自己的银行卡以及账单。当你准备使用礼品卡、会员卡或银行卡购物时,在屏幕上就会显示出专门的条形码给收银员进行扫描。如果你有NFC功能,只要利用PayPass对准收款的设备,然后输入密码就可以完成付款。
具备NFC功能的设备可以方便的通过谷歌钱包使用万事达卡PayPass支付系统。而如果你使用了实物版的谷歌钱包卡,那么要注意时刻掌握自己账户内的余额,确保资金平衡。当然,你同样可以从当地的经销商那里购买到谷歌钱包的礼品卡进行消费。
苹果Passbook
如果你是一位iOS用户,那么苹果Passbook就是你的电子钱包。它会保存你在商店的会员卡、优惠券、登机牌、活动门票以及一些其它类型的移动支付代码。不过目前Passbook还不支持保存用户的银行卡信息。而苹果即将推出的Apple Pay移动支付将会取代Passbook构建更完整的平台,包括运通卡、万事达卡和Visa等机构都将支持苹果新的移动支付业务。
在苹果Apple Pay正式开始使用之前,Passbook依然还是iOS 8用户的选择。而在iOS系统中Passbook已经进行了深度集成,可以在应用程序非常容易的加载和保存各种优惠信息以及门票、电影票。
使用Passbook,你同样可以利用iPhone的摄像头扫描礼品卡或优惠券的条形码,以星巴克为例,你可以将星巴克的礼品卡余额转存到Passbook中,然后Passbook就会将其转换成条形码供收银员扫描。包括活动门票、电影票、优惠券和登机牌也是一样的原理。
目前Passbook支持Target、REI、Home Depot等数十家零售商以及包括Delta、美联航及英国航空等航空公司。不过目前在App Store中只有不到40款应用程序支持苹果Passport服务,因此还存在很大的局限性。因此我们可以更加期待在年底之前上线的Apple Pay平台,看来苹果也将从Apple Pay开始掀起自己移动支付的新篇章。
PayPal
在所有移动支付平台中,PayPal绝对算是历史悠久的一个,从上世纪90年代就已经开始初见端倪。目前PayPal的在线支付几乎可以说无处不在,可以说全球没有一个地方看不到PayPal的影子。PayPal已经推出了包括Android、iOS和WP等多个平台的客户端,可以在绑定银行卡、礼品卡等信息后在餐馆及商店中进行支付。你可以可以通过PayPal免费给朋友或家人转账,只不过事先需要绑定自己的银行账户。
PayPal的移动支付服务真正的意义在于,除了谷歌钱包之外,它也是一个可以彻底取代你口袋中钱包的平台。如果你想只通过一个平台管理礼品卡、会员卡或机票,也许PayPal并不太适合;但是如果你想要在所有的餐馆和商场进行电子支付,无论是Home Depot、Babies R、American Eagle等,那么PayPal就会满足你的需求。
使用PayPal服务之前,你需要登录自己的PayPal账户并且绑定银行信息。在应用程序的主界面下可以管理自己的账户,查看近的消费记录以及具体的收支情况。
而PayPal真正的强大部分来自于购物选项,你可以通过应用程序左上角的按钮访问。在这里你可以查看当地支持PayPal支付的零售商及餐馆名单,甚至一些餐馆还可以通过PayPal提前点餐和结账,避免了繁琐的刷卡和签字过程。而对于其它商家来说,只要你告诉收银员自己需要通过PayPal支付,那么通过手机号和验证就同样可以完成。
目前已经有超过190万家零售店支持通过PayPal付款,并且可以通过地理定位查看支持PayPal的上架。比如在我办公室5英里的范围内,我可以清晰的看到都有哪些商场和餐馆支持PayPal支付。可以说目前在所有移动支付平台中,PayPal的支持范围是广泛的一个。