来源:通信产业报
时间:2014-09-28
如果想在通信展上看到手机厂商的精彩表现,你可能会有些失望;如果想在通信展上了解芯片厂商的动态,你可能会有意外的收获。
从规模来看,今年参展的手机厂商展出面积在扩大,不过企业的热情却逆势下滑。虽然三星极为罕见地参与到展览活动中,但是手机厂商并未选择通信站作为新品首发地,创意应用同样欠奉。加之联想与酷派等国内主流厂商的缺席,手机企业的亮点并不多。
相比之下,芯片厂商的表现正好相反。虽然联发科、展讯和联芯科技等企业只集中在TD联盟和大唐电信集团并不算大的展区中,但是企业之间卯足了劲儿,通过新品体现4G实力。产品还未大规模上市,竞争已经开始。
手机:除了4G,还有什么?
众多观众表示,手机厂商的产品并没有太多亮点。
“厂商不太清楚,要在通信展展示什么创新。”经过一轮走访后,某专家向记者表示,通信展之前,大牌厂商已经在IFA2014活动中发布了新品;国内具备量产4G手机能力的厂商,也集中在上半年,甚至2013年悉数推出了新品。因此,展会现场的产品已经失去了新鲜感,厂商各类方案也很难让用户感到眼前一亮。
国际厂商方面,三星重点展示了Galaxy Note4和GalaxyEdge两款产品。现场工作人员表示,两款手机的硬件配置均已达到三星旗舰手机的级别,无论屏幕分辨率还是对比度,其他厂商的产品都难以赶超。然而在IDF2014中,三星已经举行过这两款新品的发布会,前者在9月29日就将上市,用户可以通过众多渠道接触到该产品,因此该产品可以称为三星新鲜的“老面孔”。
同样在IDF2014中发布新品的还包括索尼,本次通信展,该公司联合中国联通推出了Z3的定制版,成为仅有的,借助通信展平台发布产品的厂商。这样一款“三防”手机索尼Xperia Z3主打摄影功能,采用新一代索尼G镜头,像素达到2070万,IOS达到12800。配合BIONZ影像处理器,让Z3的拍摄性能十分突出。不过由于站台位置较为偏僻,以及Z3与之前的设计风格比较雷同,现场并没有引起用户过多的关注。
相比之下,国内厂商展出的产品更力求“简约”。执行精品战略的华为缩减了产品线,因此现场展示的产品品类并不多。工作人员表示,华为产品包括P、Mate、G和Y四个序列,不过经过多轮精简,其低端的Y系列即将被放弃,华为的主要产品,将仅以“3个7”——Ascend P7、Mate7和G7为主。
中兴的展出同样十分简单,只有共展出星星、天机、青漾,以及子品牌Nubia的产品。展会现场,中兴重点强调了”十防“和”语音控制“的理念,不过这些功能,在产品推出时均已预装,换言之,用户又见到了熟悉的中兴。
芯片:时不我待
相比手机厂商日渐式微,芯片厂商通过各种方式,展示4G解决方案的发展情况。
芯片厂商何时具备量产4G解决方案的能力,直接决定着今后的市场占有率。目前,市场中只有高通、Marvell和联发科等少数几家厂商具备4G芯片规模量产的能力。因此对于后来者而言,早一天向手机厂商展示4G能力,就意味着早一天将市场发展的主动权掌握在手中。
今年7月,联发科正是发布了完整的4G解决方案MT6595。展会现场,联发科也集中展示了该解决方案。此外,联还展示了年初发布的MT6592+MT6290(CPU+基带芯片)方案——一如手机厂商,记者并未发现联发科展示先期预告的64位处理器MT6752。
联发科原地踏步,其他芯片厂商快速跟进。展会现场,展讯通信展示了其发布的4G解决方案SC9620。工作人员表示,SC9620采用40nm制程,支持3GPPR9协议,达到Catagory4等级。下行速率达到150Mbps,支持双卡双通功能,今后将广泛应用于4G智能手机和平板电脑中。
工作人员表示,酷派和联想将率先推出该方案的三模版产品,完成软件适配工作之后,该方案将支持TD-LTE/LTEFDD/TD-SCDMA/WCDMA/EDGE/GPRS/GSM网络,相关产品也将在2014年底上市。
之前接受采访时,酷派工作人员曾向记者表示,该公司正与展讯通信共同推进4G解决方案的研发工作,预计将于2015年上半年,正式推出搭载相关解决方案的产品。而在本次通信展,展讯通信已经正式展示发布的4G解决方案SC9620——相比之前的时间点整整提前了半年的时间。
同样加快进度的还有联芯科技。在大唐电信集团展区,联芯科技展示了其4G解决方案LC1860。该方案采用主流的28nm制程工艺,AP是大小核架构,共有六个ARMA7,其中四个大核一个小核,还有一个辅助核,通过这种架构设计,小核处理大部分基础工作,将能够有效降低手机功耗。
工作人员表示,目前,联芯科技正在与国内手机厂商进行该方案的调试工作。因为该方案的价格优势明显,能够将4G手机的价格降到1000元以内。“联芯科技将进一步推动4G手机的普及。”该工作人员表示。
ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。