来源: 郑州晚报
时间:2014-09-28
日前,市场调查机构WitsView发布统计数据,2014年4K电视的全球出货量有望达到1400万台,渗透率为6%~7%。其中,创维、长虹、海信、康佳和TCL五大国产品牌,市场占有率达到80%,中怡康品牌总经理左延鹊表示,4K电视发展前景值得期待,目前已进入普及期。
市场遇冷 4K电视成彩电市场拐点
今年处于阵痛期中的彩电市场呈现整体下滑。据奥维咨询发布的数据显示,上半年彩电销量同比下降9%,销售额同比下降15%。
而市场调查机构WitsView日前发布统计数据,2014年4K电视的全球出货量有望达到1400万台,渗透率为6%~7%。其中,创维、长虹、海信、康佳和TCL五大国产品牌,市场占有率达到80%,时预估中国五大品牌今年4K电视电视的整体渗透率有望达到13%~15%。
中怡康品牌总经理左延鹊在接受记者采访时认为,4K电视呈爆发式增长,这和彩电企业将4K电视作为今年主推产品分不开关系,随着整个产业链的日趋成熟,4K电视的渗透率将进一步提高,预计2015年中国4K电视的销量将达到1809万台。
降价达30% 4K电视开打价格战
近期,各大商家均有针对彩电的新一轮降价计划,加上更多厂商推出4K电视新品种,为了抢占市场份额,4K电视的价格还将进一步走低。42英寸的4k电视,在5个月前的小长假售价还在4000元以上,但目前已经降至3000元~3300元。据某家电促销人员介绍,和五一期间的价格相比,4k电视降价达 30%。
河南家电协会副会长李文光告诉记者,随着4K电视大中尺寸逐渐成为彩电的标配,和产品价格的逐步降低,4K电视的销量在接下来的一段时间里将呈现大幅上升的趋势,市场份额将会进一步提高,彩电企业的利润也将有丰润的增长。
专家支招 如何选好4K电视
选择好的4K电视,可以参与中国电子商会和国家广播电视产品监督检验中心联合公布的《4K超高清电视选 购标准》,一看是否具体专业的UHD超高清显示屏;二看是否具备四核及以上处理器且内置4K解码芯片,搭载Android4.2及以上版本操作系统;三看 是否有成熟的2K转4K画质提升技术,因为目前4K片源较少,这个技术可以解决片源问题;四看是否具备USB3.0、HDMI1.4及以上版本的高速传输端口;五看是否搭载丰富智能云应用,实现家庭多终端互联互通,并拥有时尚外观设计。