• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

飞思卡尔计划采用ARM® Cortex®-M7内核

来源:EEWORLD
时间:2014-09-26

分享至:

    业界广泛的基于ARM Cortex-M内核的可兼容且可扩展的MCU组合,将随着Cortex-M7内核的采用得到进一步扩展。

    2014年9月24日,德克萨斯州奥斯汀讯-飞思卡尔半导体[纽约证券交易所代码:FSL ]日前宣布为近发布的ARM Cortex-M7内核提供全面支持,飞思卡尔计划利用该内核使即将推出的嵌入式SoC的性能和功效达到新水平。飞思卡尔是ARM的合作伙伴和多种ARM产品的早期采用者,并且率先在市场推出了基于Cortex-M4内核和Cortex-M0+内核的MCU。

    飞思卡尔拥有业界广泛的基于ARM Cortex-M内核的可兼容且可扩展的MCU产品组合,可跨六个独特的Kinetis系列实现软件和硬件兼容,同时可选择提供通用功能或特定应用功能。

    飞思卡尔MCU事业部全球营销及业务开发主管Denis Cabrol 表示:“新款ARM Cortex-M7处理器提供真正卓越的性能和能效。飞思卡尔期待将这项新技术带入我们宽泛的Cortex-M系列器件组合,终使需要不同性能、功率、集成和成本的客户受益。” 

     ARM Cortex-M7提供的性能是ARM Cortex-M4解决方案的两倍,同时为电机控制、功率转换、物联网和连接应用等众多快速增长的市场提供更快的连接和强大的本地化处理。ARM的新技术有望生产出具有世界级性能的MCU,将ARM生态合作体系的优势和可扩展性带给更高端的嵌入式应用。

         ARM公司CPU事业部总经理Noel Hurley 表示:“长期以来,飞思卡尔一直是我们值得信赖的合作伙伴,也是采用我们技术的首批主要厂商。我们十分重视飞思卡尔及其客户在确定Cortex-M7处理器的功能方面所给予的洞察力。Cortex-M7的计算能力和数字信号处理(DSP)能力是目前强大的基于ARM的 MCU的两倍,我们期待它成为众多性能驱动型嵌入式创新应用的核心。”

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

更多新闻