不管是中国内地的、台湾的,还是美国的,移动芯片厂商们早已经达成了一致意见,核心那是越多越好。今天,国产厂商瑞芯微(Rockchip)的首款64位八核产品曝光了。不过首先,这次曝光的并不是瑞芯微自己,而是其开发合作伙伴T-Chip,后者为不少芯片厂商提供了开发板套件等。
这款新八核暂时没有型号,只有一个代号“MayBach”。它将采用28nm工艺制造,集成八个Cortex-A53 CPU核心,因此可以全部同时运行,同时集成GPU可以支持OpenGL ES 3.0,但没说是PowerVR还是Mali。
多媒体方面可以支持4K H.265解码、1080p H.264编码,CSI2接口的信号处理,以及HDMI 2.0。
它将在今年12月份推出,面向平板机设备,竞争同样八核A53设计的联发科MT6572、高通骁龙615,但按照惯例必然会很便宜。
有趣的是,瑞芯微还准备了两款四核A7 RK3126、RK3128,均采用40nm老工艺,说明定位会很低,整合Mali GPU,支持1080p H.265解码。
左上角那个RK3288是瑞芯微目前推广的重点,四核A17(好吧其实是四核A12),Mali-T764。T-Chip也展示了自己基于它设计的一款电视盒“NT-V6”,配备HDMI 2.0、Android 4.4。
瑞芯微芯片历史: