• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

贴片排阻有方向及正负极吗

来源:网络整理
时间:2019-06-13

分享至:

贴片排阻有方向吗

排阻有两种封装方式,一种是无共同引线的排阻,没有极性;一种是有共同引线的排阻,有极性。

电阻是无源元件,在电路中是限流用的,是没有方向性,但要防止电路受到外界干挠需要屏蔽,如等电位屏蔽,公共端会与某端相连,这就有方向性。简单的说有公共端的排阻有方向,无公共端的排阻没有方向。

贴片排阻内部结构图

贴片排阻封装尺寸

阻值标定规则:

A型排阻的引脚总是奇数的。它的左端有一个公共端(用白色的圆点表示),常见的排阻有4、7、8个电阻,所以引脚共有5或8或9个。

B型排阻的引脚总是偶数的。它没有公共端,常见的排阻有4个电阻,所以引脚共有8个。

排阻的阻值读法如下:“103”表示:10kΩ,“510”表示:51Ω。以此类推。选用时要注意,有的排阻内有两种阻值的电阻,在其表面会标注这两种电阻值,如220Ω/330Ω,所以SIP排阻在应用时有方向性,使用时要小心。

SMD排阻安装体积小,目前已在多数场合中取代了SIP排阻。常用的SMD排阻有8P4R(8引脚4电阻)和10P8R(10引脚8电阻)两种规格。其电路原理图符号如图所示。排阻的阻值通常用三位数字表示,标注在电阻体表面。

贴片排阻的性能

贴片排阻的电路结构

排阻有正负极吗

排阻没有正负之分,但是有个公共端,一般用白点来标明。如果中间折断了,就不能当做全部使用了,只有有白点的这部分可以使用。有白点这边有5只脚,就表示内部还有四只电阻。

云汉芯城被列入“全国供应链创新与应用试点企业”,是中国B2B百强企业,中国元器件分销30强,电子元器件采购网企业,国内IC交易网知名品牌,一站满足您的电子元器件采购需求!

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)

更多新闻