• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

什么是标准电阻

来源:网络整理
时间:2019-04-10

分享至:

标准电阻一般用于对其他电阻,或带电阻器件的衡量,作为一个标准阻值的参照或比较。

直流标准电阻量值传递系统已经沿用了几十年,它的任务是将国家电阻基准保存和复现的电阻单位-欧姆,通过一定的方式经过各级传递保证电阻量值的准确统一。我国电阻标准为量子化霍尔电阻基准保存在中国国家计量院。

直流标准电阻是电磁学基本量,其它电磁量大都由它和直流电压推导而来,它的准确一致对其它电磁学量的量值统一有着举足轻重的作用。与直流电阻相关的标准器和计量仪器名目繁多,其中标准电阻器是保存和传递电阻单位-欧姆的实物标准,它是电磁计量的主要实物标准之一。历经近百年的发展,标准电阻器温度系数不断减小,稳定性不断提高,成为校准电阻测量仪器的主要标准器。

直流电阻器的发展历史非常久远,但在结构上并没有太大改进,甚至 1933 年制造的托马斯电阻器在量子化霍尔电阻发现之前被许多国家用做本国的电阻基准来保存和传递电阻单位。目前,直流电阻器大多为单值十进制,即:0.001Ω、0.01Ω、0.1Ω、1Ω、10Ω、100Ω、1000Ω、10000Ω、100000Ω 等可称为一套电阻器。

标准电阻的基本原理

电阻定义和结构

导体对电流的阻碍作用就叫该导体的电阻。电阻器简称电阻(Resistor,通常用“R”表示)是所有电子电路中使用多的元件。电阻的主要物理特征是变电能为热能,也可说它是一个耗能元件,电流经过它就产生内能。电阻在电路中通常起分压分流的作用,对信号来说,交流与直流信号都可以通过电阻。

标准电阻器的实际值是根据电阻单位欧姆定义确定的。标准电阻器通常有四个端钮,如下图 所示。

图1 四端电阻原理图

标准电阻器一般采用绕线电阻,高准确度的标准电阻器一般采用双壁式密封结构,其稳定性好,年稳定性指标可达(0.1~1)×10-6。标准电阻器所用的电阻丝通常采用电阻系数大,温度系数小的锰铜材料。标准电阻的面板上有专用的温度计插孔,以检测电阻内部的温度,进行温度系数修正,消除温度变化的影响。

标准电阻的特性

一、温度特性

电阻值随着温度的变化而变化,称为电阻的温度效应。标准电阻器的温度特性曲线是一条近似的抛物线。

图2 标准电阻器的温度特性曲线

影响温度系数的主要因素有电阻合金材料、骨架材料、结构和制造工艺等。掌握温度系数的使用对减少温度系数误差、提高使用电阻的准确性有重要意义。

二、负载效应和负载系数

电阻在负载状态下由于发热升温使电阻发生变化,称为电阻的负载效应。电阻的负载特性曲线如图所示。

图3 标准电阻器的负载特性曲线

影响电阻负载效应的主要因素是电阻材料承受的电流密度、截面形状、绕制情况、电阻的尺寸、骨架的结构、尺寸和材料、周围的介质及其状态。

标准电阻阻值

电阻的阻值标法通常有色环法,数字法。色环法在一般的的电阻上比较常见。由于手机电路中的电阻一般比较小,很少被标上阻值,即使有,一般也采用数字法,即:

10^1——表示10Ω的电阻; 10^2——表示100Ω的电阻; 10^3——表示1KΩ的电阻; 10^4——表示10KΩ的电阻; 10^6——表示1MΩ的电阻; 10^7——表示10MΩ的电阻。

如果一个电阻上标为22*10^3,则这个电阻为22KΩ。

电阻器的电气性能指标通常有标称阻值,误差与额定功率等。

它与其它元件一起构成一些功能电路,如RC电路等。

电阻是一个线性元件。说它是线性元件,是因为通过实验发现,在一定条件下,流经一个电阻的电流与电阻两端的电压成正比——即它是符合欧姆定律:I=U/R

常见的碳膜电阻或金属膜电阻器在温度恒定,且电压和电流值限制在额定条件之内时,可用线性电阻器来模拟。如果电压或电流值超过规定值,电阻器将因过热而不遵从欧姆定律,甚至还会被烧毁。

标准电阻种类

电阻的种类很多,通常分为碳膜电阻,金属电阻,线绕电阻等:它又包含固定电阻与可变电阻,光敏电阻,压敏电阻,热敏电阻等。

通常来说,使用万用表可以很容易判断出电阻的好坏:将万用表调节在电阻挡的合适挡位,并将万用表的两个表笔放在电阻的两端,就可以从万用表上读出电阻的阻值。应注意的是,测试电阻时手不能接触到表笔的金属部分。但在实际电器维修中,很少出现电阻损坏。着重注意的是电阻是否虚焊,脱焊。

a.按阻值特性:固定电阻、可调电阻、特种电阻(敏感 电阻) .

不能调节的,我们称之为固定电阻,而可以调节的,我们称之为可调电阻。常见的例如收音机音量调节的,主要应用于电压分配的,我们称之为电位器。

b.按制造材料:碳膜电阻、金属膜电阻、线绕电阻等。

C.按安装方式: 插件电阻、贴片电阻。

标准电阻的主要参数

a.标称阻值:标称在电阻器上的电阻值称为标称值。单位: Ω, kΩ, MΩ。标称值是根据国家制定的标准系列标注的,不是生产者任意标定的。 不是所有阻值的电阻器都存在。

b.允许误差:电阻器的实际阻值对于标称值的允许偏差范围称为允许误差。误差代码:F 、 G 、 J、 K…

c. 额定功率:指在规定的环境温度下,假设周围空气不流通,在长期连续工作而不损坏或基本不改变电阻器性能的情况下,电阻器上允许的消耗功率。常见的有1/16W 、 1/8W 、 1/4W 、 1/2W 、 1W 、 2W 、 5W 、10W。

云汉芯城被列入“全国供应链创新与应用试点企业”,是中国B2B百强企业,中国元器件分销30强,电子元器件采购网企业,国内IC交易网知名品牌,一站满足您的电子元器件采购需求!

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)

标签 标准电阻

更多新闻