• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

绝缘电阻测试仪有哪几种

来源:网络整理
时间:2019-04-04

分享至:

绝缘电阻测试仪是什么

绝缘电阻测试仪即智能双显绝缘电阻测试仪(两档)采用嵌入式工业单片机实时操作系统,数字模拟指针与数字段码显示完美结合,又称数字绝缘电阻测试仪、兆欧表、智能绝缘电阻测试仪等。该系列表具有多种电压输出等级、容量大、抗干扰强、交直流两用、操作简单、各种测量结果具有防掉电功能等特点。它是测量大容量变压器、互感器、发电机、高压电动机、电力电容、电力电缆、避雷器等绝缘电阻的理想测试仪器。

绝缘电阻测试仪的特点

1、输出功率大、带载能力强,抗干扰能力强。

2、本表外壳由高强度铝合金组成,机内设有等电位保护环和四阶有源低通滤波器,对外界工频及强电磁场可起到有效的屏蔽作用。对容性试品测量由于输出短路电流大于1.6mA,很容易使测试电压迅速上升到输出电压的额定值。对于低阻值测量由于采用比例法设计故电压下落并不影响测试精度。

3、不需人力作功,由电池供电,量程可自动转换。一目了然的面板操作和LCD显示使得测量十分方便和迅捷。

4、本表输出短路电流可直接测量,不需带载测量进行估算。

绝缘电阻测试仪的作用

绝缘电阻测试仪用于测量绝缘电阻的直接作用模拟指示的电测量仪表,其单位用MΩ表示;端钮电压-仪表线路端钮和接地端钮之间的电压;测量端钮-绝缘电阻表用来连接被测量的接线端子。绝缘电阻表的测量端钮应分别标出线路端钮L,接地端钮E,屏蔽端钮G的标志符。

绝缘电阻测试仪原理

绝缘电阻测试仪主要是通过用一个电压激励被测装置或网络,然后测量激励所产生的电流,利用欧姆定律测量出电阻。例如,与数字多用表(DMM)上配备的欧姆表功能相比,这些电气测试器在进行电阻测量时施加的电压要高得多。兆欧表采用的电压范围通常从50V到高达5 kV;而典型数字多用表的电压一般小于10 V。对于绝缘测试来说,需要测量的电阻值范围很大,其上限可达到10TΩ,所需的电压更高。

绝缘电阻测试仪主要功能

1、修复故障部件

技术员利用测试来检验导线和地或者相邻导线之间的高绝缘电阻,通过测试系统中不同组件的绝缘电阻(变压器、开关装置、导线、马达),技术员就可以隔离并修复发生故障的部件。

2、改善系统性能

在给系统通电之前,利用绝缘测试验证它是健全的,能够改善系统的性能。

3、发现制造工艺问题和设备缺陷

绝缘测试能够发现制造工艺问题和设备缺陷,而这些问题在设备发生故障之前一般是发现不了的。在欧盟,该项测试是强制性的,即使对小的民用系统也是如此。

绝缘电阻测试仪按操作方式数可分为手摇式、电动式;绝缘电阻测试仪按显示方式可分为数显示、指针式;绝缘电阻测试仪按功能特点可分带吸收比及极化指数、不带吸收比及极化指数等。

同时,按照输出电压也有很多选择,常见的输出电压可达到10000V,测量范围也非常的大,目前的测量电阻值可高达1999GΩ。

另外,按档位量程与功能等,绝缘电阻测试仪可分为多款设备,可客户电压需求定制选型。测大容量的被试品需注意,选用短路电流大的绝缘电阻测试仪测出的数据才会稳定。

绝缘电阻测试仪应用

绝缘电阻测试仪,通常被称为兆欧表或高阻计,广泛用于测量发电机、马达、电源变压器、配线、电器和其它电气装置(如控制、信号、通信和电源的电缆)的绝缘电阻。它们往往被用于例行维护程序中来指示电机在数月或数年内绝缘电阻的变化。绝缘电阻发生大的变化,就可能预示着潜在的故障。所以,就需要对兆欧表进行定期校准,以确保仪表本身没有随时间发生变化。

云汉芯城被列入“全国供应链创新与应用试点企业”,是中国B2B百强企业,中国元器件分销30强,电子元器件采购网企业,国内IC交易网知名品牌,一站满足您的电子元器件采购需求!

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)

标签 绝缘电阻测试仪